您好,我在使用OPA548的时候,发现datasheet上的扶贫特性和我使用TINA仿真出来的开环增益幅频特性不一样,请问原因以及以哪个为准。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我在使用OPA548的时候,发现datasheet上的扶贫特性和我使用TINA仿真出来的开环增益幅频特性不一样,请问原因以及以哪个为准。
1、以手册为准;
2、可能是TINA的模型有误;
下图是我仿真的结果,我们知道,如果一个运算放大器的开环增益只有20dB,那么闭环放大不可能得到比开环放大更大的增益。
以下图为例,设运放的开环增益为A,同相端输入为V+,输出为Vo,则应满足:V+ = ( 1/A + R4 / (R3 + R4) ) * Vo ,当 (R3 / R4) 趋于+∞,得到最大增益 A 。

谢谢您的回复,您所示的电路没有问题,我照样子仿真以后跟原来答案也是一样的,我想应该是模型有问题了。
在使用TINA进行仿真的模型开环增益曲线和相位曲线时,需要让运放工作在负反馈状态中。如下电路可以用来仿真开环增益曲线:Aol=Vout/(Vin-Vout),得到的增益特性结果与数据手册非常接近。
恩 我想了一下可能是后级DC点偏离造成的,看了一下开环时候输出DC已经快到VCC了。
P.S. 上面的图不是跟随器么?
就是跟随器。把运放连接为负反馈状态就是为了避免输出饱和,而导致仿真结果不准。
Hi Bryan,请问你的仿真结果是怎么得到的呢,你能够详述吗?