TI工程师,您好。我在设计电流环电路时碰到了一个问题,想请您指点下。
设计中,通过传感器得到了三路电压信号,由于现场干扰较大,所以想通过电流环远距离传输这三路信号。我选择了三片XTR116作为电流环发送器,工作电路示意图如图1所示。
图1
工作电路示意图
其中SIN1、SIN2和SIN3为传感器输入信号,三个信号有一个共同的地SGND;SOUT1、SOUT2和SOUT3为输出信号。三片XTR116采用同一个24V电源供电。
测试时发现SOUT1、SOUT2和SOUT3的输出信号完全相同。分析XTR116的原理框图如图2所示,发现输入VIN-和RL下端只是通过一个25欧姆电阻连接的。由于前端传感器信号是共地的,相当于图1中的SOUT1、SOUT2和SOUT3短接了,所以其输出电压基本一致。
图2 XTR116功能框图
我想问下,有没有方法通过XTR116传输多路传感器信号?
非常感谢,期待解答…