This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2376: OPA2376 饱和输出电压摆幅和正电压轨相差900mV

Part Number: OPA2376

如下图所示,将OPA2376工作于开环状态,向3脚灌入0.4V的电压,2脚通过电阻R46拉到GND,1脚输出不接任何负载,此时为饱和输出,电压却只有4.1V,低于供电电压5V约900mV,远大于datasheet指标。

和datasheet中的输出电压swing值差别很大:

  • 您好,

    有些放大器不能用作比较器,因为其两输入管脚内部集成了背靠背保护二极管。 OPA2376 datasheet 没有对此说明其内部是否集成了保护二极管,我不确定是不是这个原因造成的。因此 您可以换一种方法查看其输出电压swing值吗?即将 OPA2376搭建成负反馈电路来查看。

  • 您好,

    有些放大器不能用作比较器,因为其两输入管脚内部集成了背靠背保护二极管。 OPA2376 datasheet 没有对此说明其内部是否集成了保护二极管,我不确定是不是这个原因造成的。因此 您可以换一种方法查看其输出电压swing值吗?即将 OPA2376搭建成负反馈电路来查看。

  • 谢谢您的回复。

    运放工作在负反馈的状态时发现的这个问题,当时输入电压0.4V,R43为10Kohm,运放输出为4.1V,之后才将R43断开,让运放在开环工作,确保输出电压能达到最大。

    关于输入管脚是否集成了保护二极管,我认为并不影响本次开环的测试,因为0.4V并不能触发二极管保护。

    使用的OPA2376如图所示:

  • 测试时,您是否同时测量了供电电压,供电电压正常吗?

    是的,一般保护二极管导通电压是0.7V,我担心这个是不是锗二极管。

    看丝印芯片没有错,但我希望您确认下芯片购货渠道,最终购货来源是不是TI,因为从丝印、外观看不出来是否为TI产品,因为其他盗版 IC 生产商能够仿制它。

    也建议您多测试几块电路板,看下是否芯片已经损坏或存在焊接问题。