This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV3801: 高速比较器的参数:过驱动分散

Part Number: TLV3801


各位TI的专家:

  请问高速比较器数据手册里的过驱动分散具体指什么,怎么理解,谢谢。

  • 您好,

    overdrive dispersion是一个器件在各种不同过驱程度下的传播延迟值区间。

    因为驱动输入脚的程度直接影响着传播延迟,如下截图所示,给出了输入过驱电压从 20 mV 到 100 mV的overdrive dispersion :输入过驱电压是20mV(实线)时,其延迟时间最大,对应输出端下截图下半部分的实线。输入过驱电压是100mV(虚线),其延迟时间最小,对应图下半部分的虚线。

  • 明白了,感谢您。