Part Number: OPA860
Other Parts Discussed in Thread: OPA615
文字描述与电路是否一致,D1这个二极管方向下,如何保证快速给C1充电
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
文字描述与电路是否一致,D1这个二极管方向下,如何保证快速给C1充电
描述是一致的,二极管方向没问题。
当Vref大于Vout时,三极管导通,Vout电压通过三极管集电极C给C1充电。
当Vref小于Vout时,三极管打开,此时D1关闭D2导通,D1放电。
这个仔细看了下,等效的集电极C是可以往外流电流的,这个就可以充电。
想问下这个电路是干什么用的?Vin和Vout似乎没有关系吧,打眼一看以为是峰值保持。
不是峰值电路,峰值保持的话可以参考OPA615这款器件,数据手册里有介绍峰值检测的。
这个电路是直流恢复电路,Vin输出经过C1隔离直流之后,只有交流信号,但是OPA 656在这里用作电流输送,就是上述充放电的这个过程,相当于一个直流恢复的功能。
你好,意思是把输入Vin 直流分量去掉,然后又把Vref给偏置上去吗?
您好,我理解的是这样的,相当于重新建立新的直流分量。