Part Number: OPA227
我用官方电路图驱动15W的LED,期望得到至少2A的电流。按照说明,可以满足要求:


刚开始只能达到最大0.8A电流,后来我改成Vs=+5V供电,LED电流可达1A左右,但是当我想继续提高电流,将Vs接到12V时,FZT851三极管马上烧毁。
想知道:
1、是什么原因电流上不去?电流不应该和Vs有关啊,不应该由Vin和电阻决定吗?
2、还有为什么三极管烧毁,难道是功率太大?
3、或者有什么其他运放电路方法实现LED大电流恒流调光吗?(模拟调光)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: OPA227
我用官方电路图驱动15W的LED,期望得到至少2A的电流。按照说明,可以满足要求:


刚开始只能达到最大0.8A电流,后来我改成Vs=+5V供电,LED电流可达1A左右,但是当我想继续提高电流,将Vs接到12V时,FZT851三极管马上烧毁。
想知道:
1、是什么原因电流上不去?电流不应该和Vs有关啊,不应该由Vin和电阻决定吗?
2、还有为什么三极管烧毁,难道是功率太大?
3、或者有什么其他运放电路方法实现LED大电流恒流调光吗?(模拟调光)
1、是什么原因电流上不去?电流不应该和Vs有关啊,不应该由Vin和电阻决定吗?
输出电流是由下面公式关系来决定的,但是前提条件是VS电源它有输出这个电流的能力,因为输出功率来源于VS,VS没有这个输出能力,那么控制它的输出大小也就无从谈起。

2、还有为什么三极管烧毁,难道是功率太大?
三极管FZT851最大功率是3W,您是在电流多少的时候烧毁的三极管?比如说在2A,那么此时shunt电阻压降是0.1*2=0.2V,LED在2A压降大概在3.2V,那么其他压降就被三极管承受,即12V-0.2V-3.2V=8.6V,乘以电流2A,三极管功率在17.2W,远远超过其可承受能力,因此瞬间烧毁。
3、或者有什么其他运放电路方法实现LED大电流恒流调光吗?(模拟调光)
我理解的是,如果使用这个电路的话,首供电电源需要有输出2A电流的能力,然后满足三极管的功率应该就可以了。
我更改了30V—5A标准电源,当Vs接3.3V时,电流最大达到了惊人的2.77A,
您是指Vs接的3.3V电源具有5A输出能力吗?
在2.77A电流时,LED压降大概在3.3V,因此您需要使用大于3.3V的VS供电,且Rshunt电阻压降是2.77A*0.1Ω=0.277V,三极管也有对应的压降,因此您需要选择合适的供电电压VS。

LED很烫吗?您所使用LED最大电流是3.3A @25℃,因此需要给LED很好的散热,否则的话在2.77A时就会很烫。另外请注意,此LED的电流不能支持到4A。

不可以继续上升,应该是供电电压太小的缘故,不足以使三极管工作在此电流下(如上LED截图所示,LED流经2.7A电流就需要约3.3V的压降,供电电压3.3V,三极管和Rshunt也有压降,就使得它们达不到合适的工作条件,比如您测得的LED压降2.62V低于LED规格3.3V),流经三极管的电流越大,其CE间的饱和压降越大。如果工作在4A的话,三极管应换更大功率的。
降温办法,我知道的就是加大PCB走线宽度、增加覆铜面积且开窗和使用散热片。