This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【原创】运放超出共模输入范围会发生什么

    曾经有一次, 应用通用运放 LM2904D 搭成简单的反相放大电路, 进行交流信号的放大, 在我的硬件电路调试中, 突然遇到了一个奇怪的脉冲信号输出(完全类似于数字方波的波形). 经过试验和示波器仔细捕捉, 发现出现这个问题的原因是运放正相输入端输入电压低于 -0.7V 导致的.
    运放数据手册虽然都提到输入共模范围的要求, 但却从来没有看到当输入信号超出这个范围时会发生什么情况. 这个波形至今一直记忆深刻. 运放用于简单的比例放大电路.  当正相输入端电压低于 VSS 时, 可能会出现异常的高电平方波.
    当然这是对于 LM2904D 的异常结果, 不同的运放可能出现不同的结果, 但是起码提醒大家引起注意, 设计过程要充分考虑输入信号范围的问题, 并在设计过程中关注可能的异常结果的做适当地评估和避免带来不良影响.

  • 输入超出共模电压范围,输出就不是你想要的结果了

  • 运放第一级差分对管上都有一个电流源,该电流源用于三极管,FET,或者MOS管的偏置。该电流源是需要一定的压差才能正常工作的,当运放的输入共模电压不满足要求的时候,该电流源会被关断,差分对管不能正常工作。此时实际上运放的输出是不确定的,很多情况下表现为翻转。

  • 一般运放都会给出个Absolute Maximum Ratings,这个里面会有一项Input voltage, VI (either input),当超出这个范围的时候,芯片手册给出的说法是:beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device

  • 满足输入、输出共模范围是最基本的,很多时候,输入满足,但是输出没能满足,也是很常见的一个问题。

    请参考附件中的介绍,很详细!