Other Parts Discussed in Thread: PGA112, REF3212
大家好:
我最近在用PGA112,有两路信号需要送到pga112,两路信号都是双极的,大约都是+/-100mv的信号,正在参考pga112技术手册图77中Ch0的接法连接,就是两路信号分别通过两个CA,连到Ch0和Ch1. 希望从pga出来的信号是以1.65V为中心的,便于MCU的ADC采样。 啰嗦一点,把事情说清楚。
Vin0(+/-100mv)---Ca0---CH0, Ca0同时通过Ra0连接到pga的Vref
Vin1(+/-100mv)---Ca1---CH1,Ca1同时通过Ra1连接到pga的Vref
现在有两个问题向大家请教:
一:图77中的Ra该怎么取值?
图77下方,有表12告诉大家该怎么取Ra的值,可是我的应用与图77不一样,数据手册上的建议不能用。
从图77看,进Ch0的信号是2.5+/-0.1V,Vref的信号是2.5V,这是否意味着Ra=0?
二:两通道是否会串扰
Ch0通过Ra0与pga的Vref连通,Ch1通过Ra1与pga的Vref连通。这样的话,Ch0,Ch1是否会串扰?
谢谢!