Other Parts Discussed in Thread: OPA1637, THS4521, ADS1278
THS4524 看到CMRR最低为80dB, 是否可以加外围的电路增加 CMRR呢? 有参考的方法吗?
使用该器件,CMRR想提高到140dB及以上,请问有好的方法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
THS4524 的CMRR给出的随频率变化的曲线如下截图所示,最大是100dB。

datasheet 的第 8.3.4部分给出了测试电路图和测试条件:

下面链接给出了运放CMRR参数的解释:
https://e2echina.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/19680/-part7-cmrr
其中列出了引起运放对共模信号放大的因素,或者说引起运放CMRR降低的因素,如下:
(1) 运放差入输入级的不匹配。这又可分为以下的原因引起的不匹配:
1) 源极或漏极电阻的不匹配,
2) 信号源电阻
3) 栅极-漏极之间的结电容
4) 正向跨导的不匹配
5) 栅极漏电流
(2) 拖尾电流源的输出阻抗
(3) 拖尾电流源的寄生电容会随频率的变化而变化
这些参数都是集成运放固有的参数,是由工艺决定的,因此很难在外部增加电路来提高。唯一的方法是选择其他CMRR性能更好的运放。
首先很抱歉,这么迟回复您的问题。
右腿驱动是在心电图(ECG)测量系统中提高共模抑制(CMRR)的方法。
CMRR降低一般是差分输入的各种不匹配造成的,因此需保证差分信号链中各参数的匹配,另外也注意隔离周围的干扰信号。
THS4521的VOCM是输入管脚,是用来设置差分输出共模电压的,悬空的话是默认设置到供电电压的中间值,即 (VS+– VS– ) / 2;
ADS1278的VCOM pin是输出管脚,输出AVDD/2电压,它的作用就是设置模拟输入驱动的输出共模电压的,以增加模拟输入信号的摆动范围。
这样设计的好处是就是不需要设计其他电路来产生THS4521的输出共模电压,且ADS1278模拟输入驱动信号的共模电压满足ADS1278输入范围的要求。
都悬空的话也可以,都悬空的话,THS4521的输出共模电压就是其供电电压的中间值,其输出信号幅值范围可能不满足ADS1278的模拟输入范围。
如上所述,右腿驱动是心电图测量系统中提高共模抑制(CMRR)的方法。
如果我用两片THS4521串联的话,CMRR会有提升吗?大概会提升多少?
不会提升,因为第一级运放已经将共模信号转化为误差信号输出,第二级运放仅是将这个误差继续放大而已,同时还会引入新的误差。