This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2211A: 前置放大电路

Part Number: OPA2211A


用OPA2211搭了一个前置放大电路(JP5跳线帽断开,不加偏置),运放采用12V单电源供电。在DET_Anode处用信号发生器给一个带偏置的正弦信号,运放不供电的情况下,7脚输出端会有正弦输出,且随着所给的信号幅值变化一致,请问这可能是什么情况导致的?给了输入信号后,不给运放外部供电的情况下,运放的正供电脚会有一个电压值。

  • 您好,也就是说运放在不供电的条件下,先有了输入信号是吗?

    首先运放在不供电的前提下,不建议给输入信号。

    其次运放不给电,给输入信号,输入电流会经过内部电路流到供电电压,形成压降,这是我们看到电压端有电压的原因。

    像有些器件输入和电源端有二级管,在不供电的前提下,施加输入信号,二极管正向导通流经电源,相当于给电源供电,但是如果电流过大的话,超过二极管的钳位电流,会对器件造成损坏。

    所以不建议在不加电的前提下,先给输入信号。

    合理的上电,然后再给输入信号,看下OPA2211是否能正常工作呢。