This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
前段时间,使用drv595evm的时候,无论是单独给IN+和IN-端加入信号,还是同时加入信号,都有正常的工作结果,现在在使用drv595做一个反馈电路,IN+端是给定信号,IN-端是反馈信号的输入端,一开始还正常工作,现在,IN+端单独给信号,输出结果正常,IN-端单独给信号,就没有输出信号,同时给IN+和IN-端信号,输出结果只会随着着IN+端信号的变化而发生变化,无论IN-端的信号怎么变化,输出都没有变化,检查引脚和评估板的端子是通的,使用R10和R11给IN-端信号,也是没反应,是IN-端坏了吗?
FAULTZ为高说明使用正常,没有被过流或者高温保护,目前看起来IN-部分电路是损坏了
使用TINA可以直接仿真使用的,使用AD的话需要转换一下才行的,有些转换后不见容也不能使用,你可以下载tina来使用,很方便的这个软件,也不大
非常谢谢你,安装的TINA9-TI,可是没有找到DRV595的芯片模型,可以添加进去吗?
你好,你安装好之后,直接点击那个DRV595DAP TINA-TI Reference Design就可以啦
恩 ,可以了,非常感谢,怎么显示的drv595dap和实际的引脚不同呢?
是合适及引脚不一样哈,我觉得是这样的:实际芯片有两个OUTP和两个OUTN,但是输入只有一个IN+和一个IN-,仿真模型貌似把他两个分开了,分成了两路,你看看是不是这么回事
恩,是这样的,但是其他引脚也不一样,有没有引脚的一个对应关系呢?另外模型中给的实例电路可以直接仿真使用吗,怎么没有输出结果呢,输不出下面的图形,麻烦你帮忙看一下