Part Number: THP210
使用THP210全差分输出,电路图如下:

实际测试结果如下:
| Vin | outn/V | outp/V | diff/V | diff zero/mV |
| 0.001 | 5.008 | -4.993 | -10.001 | 7.5 |
| 0.999 | 3.012 | -2.995 | -6.007 | 8.5 |
| 2.497 | 0.014 | 0.006 | -0.008 | 10 |
| 2.997 | -0.985 | 1.007 | 1.992 | 11 |
| 3.995 | -2.984 | 3.008 | 5.992 | 12 |
| 4.973 | -4.938 | 4.965 | 9.903 | 13.5 |
其中,diff zero = (outp+outn)/2
THP210的2脚,即VOCM接GND,其输出差分应关于GND对称,但是实际测试结果表明,差分输出的中点电压和GND有10mV左右的偏移。
如果是电阻的公差导致的阻抗适配,会对CMRR有较大的影响,针对这个这个DC测试,应该不会产生这么大的影响,所以我针对这个电路也做了一个蒙特卡洛的仿真,diff zero的变化范围并未超出1mV:

所以,请问THP210的差分输出中点电压偏离VOCM10mV的原因是什么呢?