Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, THS4151, PGA281, ADS1271, THS4521
请问,差分输入电压具体指什么?
我的应用中,输入为单端信号,电压范围为-7.5V~+7.5V,期望输出为差分信号,增益为0.25。请问,OPA1632是否能满足我的要求?还有更合适的器件推荐吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
差分输入电压Vid=(Vin+)-(Vin-)。
输入单端,输出差分可以使用全差分运放来实现,OPA1632便是一款全差分运放,可以满足你的需求。
哦是的,你说的是对的,我当时忽略了这点要求,这样的话就不符合你的要求了,因为一般的应用都是用来放大小信号的。所以你可以看下,大多数全差分运放的Vid的值都比较小。
我看了下全差分运放中,THS4151的Vid的稍微大一些,为+-6V,也满足不了你的要求,不行就先将单端信号转成1/2的信号,也就是先使用普通运放实现放大倍数为1/2,然后再使用全差分运放实现单端转差分,增益设置为1。
你好:我的OPA1632DR用于ADS1271,空载,带载均发热,3-5S就很烫但还能用,可是输出会有1.4ms偏移量在5-10MV的突变。图片是输入0V是的图形。
而且随着时间的推移偏移量越来越大,最大时有20mV。我的参考电压从示波器看没问题。因为直接将信号接ads1271没问题。
发热很正常,从你的图上看,OPA1632是+/-15V供电,对吗?
而OPA1632的静态电流非常大,单通道在17mA,算下来芯片的自身功耗有510mW。
偏移量可能是温度升高时,offset变大导致的。
510mW的静态功耗,算到温升上去,有超过50°吧,肯定发烫。
THS4521单通道的静态功耗只有1.2mA,低很多,所以发热小很多。
你所讲的偏移,是一直在变化吗?还是偏到一定程度就固定在哪?