This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

THS3001使用中的几个问题

Other Parts Discussed in Thread: THS3001

 THS3001一级放大电路,电阻电容值均为datasheet上的推荐值,有几个问题:

1、PCB上焊好之后用示波器测量直接就自激了,示波器探头串联一个电阻(必须不小于700欧姆),自激消失;串联电阻越大,自激的频率越大,幅值越小(自激时)

2、示波器测得的带宽只有1MHz左右;

2、相同的两级串联起来放大时(两极间串联一个小电阻),带宽增加到5MHz左右,但是波形不是很稳定;

3、电源纹波不大,100-200mv之间;两级的地有用零欧电阻进行隔离;

不是很清楚是什么问题,还有对如何增加带宽请教一下大家!

  • 测试的时候输入端是悬空的吗?还是接有信号,还是接地了?

    电源去耦电容是否非常靠近芯片电源引脚?

    输入引脚附近有没有敷铜?

     

  • 楼主你好,很高兴能给帮助你解答这样的问题。

    至于第一个问题,这是非常正常也是在测试中值得注意的。示波器探头是具有一定的输入电容到的,一般的示波器探头的输入电容为几pF,当探头接在电路的输出时,相当于放大器驱动容性负载。

    在《模拟机数模混合器件的原理与应用》这本书的第14页有一篇黄争撰写的一篇文章,里面介绍了负载电容对放大器稳定性的影响。

    很明显,输出发生了震荡:

    因为负载电容使得放大器产生了一个极点,并且极点在放大器的0dB带宽之内。

    串接了一个大于700欧姆的电阻之后,就就相当于如下电路的解决方案:

    串联的电阻给放大器增加了一个零点,抵消了负载电容产生的极点的作用。

    这就是为什么表笔接触放大器的输出之后,自激;串接电阻之后,自激消失的原因。

  • 一般情况下,内部补偿了的放大器驱动几pF的容性负载不会引起放大器的自激。为什么这么容易自激则需要楼主根据楼上Carter说的,从电源退耦、输入寄生电容等方面寻找原因。

    至于第2、3、4个问题,请问楼主可否上传扫频仪扫描出来的放大器的幅频响应曲线或者简要的手绘一下该曲线?因为单纯的说放大器的带宽不够,不容易定位原因出现在哪里。需要根据带内的波动情况等来综合分析。

  • 谢谢您详细的解答!!讲得很详细,自激的产生应该就是这个原因,容易自激应该是我画PCB时布线不恰当引起的寄生电容,最后调了一下在37M左右有个自激,具体什么原因还需要再调一下。

  • 测试时接有信号,电源去耦部分是根据评估板进行的布线,去耦效果测出来蛮好的,PCB并没有敷铜。应该是带容性负载能力太弱了,虽然之前加了一些处理措施没什么效果。

  • 没关系,如果有什么问题欢迎互相交流共同进步!