有一个项目,想采样瞬间电压的一个突变,当电压超过预设值门限,开始计时,当计时超过10ns,报警处理,请教各路大侠,有没有什么好的方式处理。
先说说我的思路:
1、通过高速比较器,设定门限值,当超过门限值时,电平变换;
2、比较器输出接到FPGA的IO口,检测电平变换后,开始计时,超过10ns后报警。
思路比较简单,在这里有一个盲点,我不是很清楚比较器是否可以把那么短时间的电压尖峰比较出来,如果可以,应该选什么样指标的比较器,或者说还有其他的什么方案可以实现这个功能,真心求教
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有一个项目,想采样瞬间电压的一个突变,当电压超过预设值门限,开始计时,当计时超过10ns,报警处理,请教各路大侠,有没有什么好的方式处理。
先说说我的思路:
1、通过高速比较器,设定门限值,当超过门限值时,电平变换;
2、比较器输出接到FPGA的IO口,检测电平变换后,开始计时,超过10ns后报警。
思路比较简单,在这里有一个盲点,我不是很清楚比较器是否可以把那么短时间的电压尖峰比较出来,如果可以,应该选什么样指标的比较器,或者说还有其他的什么方案可以实现这个功能,真心求教
不好意思刚才没太看清楚您的意思。你实际上就是要设计一个固定时延的延时电路吧?
我觉得采用积分电路+高速比较器的方案会比较好一些。
输入信号进入前面的积分电路,当外部的脉冲使得积分电路的电压上升到预定的数值时,触发高速比较器的输出翻转,从而引起报警。
这个方案相比FPGA简单很多,而且成本、功耗也都低很多。需要注意的是,具体的延时时间还需要通过调整给比较器提供参考电压的电位器的值,通过示波器观察调试得出。
另外,这个方案要求输入脉冲的时间至少为10ns
积分是一个累加的过程,这个可能和我要做的东西不是很接近。再说一下我想完成的功能:
其实我想做的是一根导线,根据相关标准的规定,在冲击和振动中导线的电阻会出现断路的现象,但是时间很短,一般导线的电阻超过20欧姆,我们就认为是断开的,当导线的电阻持续10ns超过20欧姆,就认为导线是不合格,也就是前面说的,需要报警。
根据这样的一个需求,就是要满足两个条件,1.导线阻值的判断,2.时间的判断。第2个条件是在第一个条件的基础上进行计时的。
所以你提出的积分电路+比较器的方案可能还是不是很合适我做的这东西。
因比较器是集电极开路设计,所以;使用中都是外接电阻。所以,比较器下降沿是比较器内三极管短路过程。因是比较器主动动作,所以很快。
相反,上升沿是外接上拉电阻对比较器输出网络的寄生杂散电容充电过程。电阻的大小和沿的陡度有关,它通常用R与杂散电容C的积来表征这个特性。值越大越慢。按此理,减小R的值,可以提高速度。但是大的电流会减小下降沿的速度,所以;高速比较器适合低压供电使用。
同样,如我建议,无论是啥阀值,都建议用下降沿来测量。由于双比较器一致性很好,用两个比较信号做逻辑后判断过欠压极性及时间。