你好!
在《10.3 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 3》培训课程里,对开环电路增益计算公式的推导并生成波特图不太理解,
因为我自己的推导公式不太一致,有以下疑问,还请帮忙解答,如下:
问题一:
1、下图为培训视频里同相放大电路-开环电路增益推导公式

2、我个人的推导公式及疑问:
(1) Aol_loaded=Vo/(Vin+ - Vin-)=Vo/(0-Vfb)= - Vo/Vfb, 而图中的Aol_loaded=Vo/Vfb, 二者有一个负号的差异,应该以哪个为准?
能否用Aol_loaded=AOL_Loaded=AOL* (AOL Load)来生成波特图进行稳定性分析?
(2)1/β=Vin/Vfb,这里可以根据R1,Rf直接计算1/β=10,,而上图中1/β=- 1/Vfb, 为什么公式里没有Vin?难道小信号激励信号Vin的幅值为1吗?
为什么不能直接用计算出来的数字10去定义1/β,以此生成1/β波特图?
问题二:
在用间接分析法分析运放闭环电路稳定性时,以下图中两种判断电路稳定性的曲线如何得到?当设计不同功能的运放应用电路时,这两种关系曲线如何计算生成,然后自己读取曲线进行判断?(培训视频里有做简单说明,但不知具体如何计算?)

期待您的回复,感谢!