This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

需要放大10uv的电压信号,请推荐一款运放芯片。

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, OPA335, OPA334

检测电流时1uA左右,采样电阻为10欧姆。需要把10uV的电压放大以便ad转换。(采样ads1256转换)请推荐一款高精度的运放芯片吧。

  • 你好,可以看下:OPA334、OPA335,但是我看了下其VOS至少也是uV级的。

  • 也可以直接使用跨阻放大器直接放大电流信号

  • 1. 正常情况下测试电流时1uA左右。但是有可能测试电流会达到500ma,这时放大器的输入端就会有5v的电压。opa334、opa335输入侧接入5V的电压是否会烧坏。

    2.,测试电流设备要串接在被测电路中,像数字万用表测试电流那样。直接用跨阻放大器是否可行?

  • 你好,请问你采用是高端检测还是低端检测?如你所述在在输入端电压达到5V时很有可能会被损坏。

  • 你得先确定检测电阻高端电压最大值为多少,对检测电阻两端的压差采用全差分运放或仪表放大器会是比较好的选择。

  • 对于你的应用中检测电流有如此大的跨度(1uA~500mA),是否可以考虑采用两路采样通道:

    a.较大的采样电阻,采样较小的电流(1uA),减轻高偏移电压的影响;

    b.较小的采样电阻,采样较大的电流(500mA)。

    一般状态(uA级电流)采用a通道,当输出出现饱和,弃用此路采样值,获取b路的采样值。反之则选择另外一个通道。

  • 考虑过使用不同的采样电阻,流过采样电阻的电流那么小,采样电阻的切换是个问题,采样电阻不能人工切换。

  • 对于通道的切换,我也没有实际这样做过,倒是初步有个构想,你可以参考下:

    比如在采用微小电流测试通道时,如果输出出现饱和或者超出了预定值(比较器),通过逻辑控制的方式,屏蔽掉此通道,使能大电流检测通道。当然这种判断和切换可以通过软件的方式来处理。

  • 感谢你的恢复,这个思路不错。在大电流采样电阻上串联一个切换开关。切换开关初步想用光耦合mos管开关或单纯的mos开关。但是现在没有找到合适的芯片,是否有推荐。(主要参数是漏电流nA级别,导通电阻< 2欧姆)

  • 不好意思,对于开关管还得麻烦你根据自己的设计需求去选型。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。