This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【原创】采用IN333的放大电路

Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA2340

    INA333是一款低功耗、零漂移、轨到轨输出的仪表放大器。对于微弱电信号的放大具有良好的效果,便于AD对信号的采集。其他的具体参数见数据手册。

   INA333的内部结构如图所示:

芯片内部集成了传统的仪表放大电路,从而避免了复杂电路的搭建。其增益G=(1+100k/Rg),我们可以根据实际情况选择Rg来改变微弱信号的放大倍数。关于Rg的选择可参考下表:

    在本次试验中我们选择了Rg为1k,即放大倍数100倍,基准端选择2.048v的基准电压。关于芯片的基准端我们可以让它接地,也可以加基准电压,但基准电压必须低于供电电压1.5v。一般情况下我们选择了基准电压,这样做都是为了更好的驱动后一级的电路和减小误差。

    电路图如下:



根据原理图画出PCB,实验中所用到的主要器件包括INA333和opa2340,opa2340是一款精密的轨到轨运放,在这个电路中作为两个电压跟随器,作用分别是去除输入的纹波和输出的缓冲电路。

调试结果:根据理论计算,微弱信号的变化范围是0~25.26mv,则输出电压的变化范围为0~4.574v.(因为此时的电压放大倍数为100倍)。

实际结果:微弱信号的变化范围为11.2mv~31.4mv,实际输出电压范围3.17v~5.05v。

结果分析:微弱信号的变化范围与理论范围有所出入,与所搭电桥有关,电阻的变化和不稳定都对结果有所影响,所以实际的微弱信号参数就有些许变化。

  • 楼主动手实际测试电路增强感知非常好。

    在设计原理图的时候调整元件引脚图以最清楚的方式不用网络标号画出信号流程是比较好且直观的方式。运放画成典型运放模式比画成顺序排列的DIP类型更清楚,一目了然。小小建议呵