Other Parts Discussed in Thread: OPA4820, OPA820
1) 电源:+5V,即芯片4脚接+5V,11脚为GND;
2) 3脚为DC输入0.45V;
3) 将1、2脚连接,输出正常值应为0.45V,但实际测量为0.86V,并且不能随输入端电压变化而变化;
1.请帮忙指导OPA4820的电压跟随器连接方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA4820, OPA820
1) 电源:+5V,即芯片4脚接+5V,11脚为GND;
2) 3脚为DC输入0.45V;
3) 将1、2脚连接,输出正常值应为0.45V,但实际测量为0.86V,并且不能随输入端电压变化而变化;
Hi yuehua,
对于第一个现象:
请看OPA820手册的PAGE 4,OPA820并不是一款Rail to Rail的运算放大器,在single 5V 供电的时候,作为电压跟随器,其工作范围在 1.3~3.8V 范围内:
Hi yuehua,
对于第二个现象,我们来看一下figure 3的频响特性:
figure 3 是一个二阶高通电路,其截止频率(-3dB)为53.6khz,因此当输入信号为20khz的时候,输出当然会衰减。
如果希望降低截止频率,可以调节上图中的C1 C2 , 增大C1 C2 即可。例如,C1 = C2 = 0.1uF 时,截止频率为5.3khz,既可以覆盖20khz的信号。
OPA820 高速、低噪声,单位增益稳定、电压反馈型OPA。可以组成教科书上的高通、低通、同向、反向、跟随等电路。没有什么特别的,注意工作范围就可以了。
你好!
谢谢您的答复!我是在用这个放大器做微光探测前端的V/I转换,探测器输出端的电流大概在1nA~10nA之间,频率为100MHz的正弦波。运放的第一级为buffer,所以按照电压跟随器方式搭接,是不是需要探测器输出的电流转电压的电阻提高到1.3V以上这个电压跟随器才能够正常工作?在100MHz下该运放用作电压跟随器应该如何搭接?
实际搭接电路时由于没有很好的信号源,所以先使用20K做了测试,结果出现第二个现象。
贵公司有没有更好的适合我这种情况使用的运放,请推荐,谢谢!!
附件为我的电路图。