This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【原创】+运算放大器输入输出电压范围

       首先,常见运算放大器并没有接地端。标准运算放大器“不知道”接地的位置,因此它也就无从知道其工作电源是一个双电源(±)还是一个单电源。只要电源输入和输出电压在其工作范围以内,就不会出问题。

下面是我们需要考虑的三个重要电压范围:

1、总电源电压范围。它是两个电源端之间的总电压。例如,30V  的总电压范围为 ±15V。再如,某个运算放大器的工作电压范围可能为 6V 到 36V。在低压极端条件下,它可能为  ±3V  或者  +6V。在高压极端条件下,它可能为  ±18V  或者  +36V,甚至是 -6V/+30V。没错,下面的第 2 点和第 3 点,会发现使用非平衡电源也是可以的。

 2、输入共模电压范围(C-M  范围)一般是相对于正负电源电压而言的,如图 1 所示。使用类似于方程式的方法表示时,假设运算放大器的 C-M 范围可以描述为负轨以上 2V 到正轨以下 2.5V,表示方法为:(V-)+2V 到 (V+)–2.5V。

 3、同样,输出电压范围(即输出动态范围性能)是相对于轨电压而言的。这时,它可以表示为 (V-)+1V 到 (V+)–1.5V。这些例子(图  1、2和3)可以运用一个  G=1  缓冲器配置结构进行说明。重点是,图 1 所示例子的输出范围大小被限定为负轨  2V  和正轨  2.5V,原因是输入 C-M  范围受限。在高增益条件下,可能会需要配置这种运算放大器,以达到其最大输出电压范围。

 

       

图1

       图 1 所示的例子是双±电源常用的运算放大器典型结构。虽然我们不把它称作“单电源”,但是它的确可以通过将电源保持在规定范围内实现单电源工作。图 2 显示了一种所谓的单电源运算放大器。它拥有一个 C-M 范围,该范围可以扩展至负轨,但通常会稍低于负轨。这样,它便可以应用于更多电压接近零的电路中。因此,尽管不被称为“单电源”的运算放大器可以用于某些单电源电路中,但真正的单电源型运算放大器在这些应用中则更加常见。在这种  G=1  缓冲器电路中,这种运算放大器可从  V-轨(受限于输出大小)得到 0.5V  的输出动态范围,并从  V-轨(受限于输入  C-M  范围)得到  2.2V  的输出动态范围。图 3  显示了一个轨至轨运算放大器。它工作时,输入电压可以等于甚至略微大于两个电源电压轨,如图  3  所示。轨至轨输出意味着,输出电压可以非常接近于轨,但通常在电源轨的  10mV  到  100mV  范围内。一些运算放大器标声称只有一个轨至轨输出,缺少图  3  所示输入特性。轨至轨运算放大器用于单  5V  电源和单  5V  以下电源的情况非常普遍,因为它们可在有限电源电压范围下最大化信号电压输出的性能。

 

图2


       轨至轨运算放大器非常诱人,因为它们放宽了信号电压限制,但是,它们并非总是我们的最佳选择。同我们生活中的其他图3选择一样,它在其他性能方面通常会有一些折扣。但是,这同时就是你作为一名模拟设计人员的价值所在。我们的生活充满了各种复杂的问题和选择,但我们仍然对它充满热爱。