准备使用 贵公司的ADS7863数摸转换器,
前端信号调理拟采用 差分放大器,实现单端信号的差分放大
麻烦推荐下,在TI官网上找了很久,心里也没有底!
麻烦 谢谢了 !
最好是单电源的 信号幅度在几毫伏到几百毫伏 带宽在2M内
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ADS7823是SAR结构的ADC,需要考虑输入信号的响应时间,2M带宽的运放不能满足要求。
建议参考芯片手册中figure.41的电路图,用opa2365.
谢谢 回复 !
请问datasheet中接法 算是 单端变差分吗?
figure41中 输入都是接在运放的正向端,然后输出分别 接在 7863的一对差分输入端
非常感谢
请问datasheet中接法 算是 单端变差分吗?
figure41中 输入都是接在运放的正向端,然后输出分别 接在 7863的一对差分输入端
非常感谢
简单的处理方式是将一端接地。
如果需要输入差分信号到ADC,可以把一端运放配置成反向输入,增益-1。
不过要小心处理两条链路可能存在的不对称。
如果想用差分运放的话,可以参考THS4531。
Hi zhidong,
你好!
你的应用可以参考这个电路图,这是使用全差分放大器的方案:
这是使用运算放大器的方案: