This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PGA 309 EEPROM写保护问题

请教一下,看参考电路里面对于EEPROM都没提写保护的问题,为何我在使用中不加写保护会出现不读取EEPROM校准数据现象?输出2mA,在校准界面读取下温度或EEPROM数据可恢复。。。。。

  • 芯片没有写保护引脚啊;

    你能否通过程序判断,写进去后,再读出来比较,判断是否读写成功;

  • 24LC16BE哪种封装都有WP脚啊,我是写完了,在断开测试过程中会出现这个问题

  • 在项目开发中经常使用到EEPROM,现在把自己开发中曾经遇到的陷阱和自己的解决方法列出。(1)现象:加密型遥控器的ID自动丢失和改变。 
           原因:在更新EEPROM过程中,断开电源。 
           解决方法:
           a.更改设计避免在写入EEPROM过程中断开电源;
           b.增加100uF的电容,断电后瞬间维持EEPROM供电正常至EEPROM写入完成。
    (2)现象:保存在EEPROM里的配置信息自动被改变。 
           原因:在EEPROM读写过程中进入了中断服务程序,而中断服务程序也调用了EEPROM读写函数。 
           解决方法:
          a.保证EEPROM读写函数的第一句是cli(),最后一句是sei();
          b.中断服务程序不直接调用EEPROM读写函数,如果SRAM足够大使用读写缓冲区代替直接读写EEPROM,中断返回后在主循环粒更新EEPROM;
          c.如果检测到EEPROM已被占用,则进入阻塞状态,等待EEPROM释放后继续执行;
          d.如果EEPROM里的数据长度大于EEPROM最小存储单元,必须保证该数据的读写不被打断。
    (3)现象:突然断电时,EEPROM数据偶尔会丢失。 原因:在断电时刚好在进行EEPROM写操作。
            解决方法:加大电源滤波电容的容量,增加电压检测功能,当电压偏低时禁止EEPROM写入操作。
    (4)现象:当大功率交流或直流电机启动或后,EEPROM里的数据自动丢失或改变。 
           原因:在大功率电机启动或断开瞬间EMI干扰大。
           解决方法:
           a.避开这些时候读写EEPROM。
           b.如果无法避开这些时候,启动EEPROM写保护功能,并且每个数据都保存多个副本。
           c.使EEPROM和EEPROM的DAT,CLK等信号线远离可能产生干扰的元件,并且避免形成大的环路。
          d.使用EMI抑制电路降低干扰幅度。