This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因

运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?有的说是怕走线的电感与旁路电容形成谐振,旁路电容靠近运放的时候走线的电感不应该更大了吗(走线越长,走线的寄生电感也就越大)

  • 您好,我们通常认为外部电源产生的噪声会干扰放大器。但运算放大器可能会产生自己的问题。例如,输出负载电流必须来自电源。如果没有适当的旁路、电源端的阻抗可能会很高。这允许交流负载电流在电源引脚上产生交流电压。这将会产生意外的、不受控制的反馈路径。此电源连接中的电感可放大电源引脚上产生的交流电压。在电源抑制比性能较差的高频率下、这种意外的反馈可能会导致振荡。另外,如果没有可靠的电源、内部电路节点可能会相互串扰、从而产生不必要的反馈路径。内部电路设计为在电源以稳定的低阻抗条件下运行。如果没有稳定的低阻抗电源,放大器的行为可能会截然不同且难以预测。

    那么对于干净的正弦波输入、由于旁路不良而导致的意外反馈可能不是整洁的正弦波。参考下图,电流流经电源端,通常会严重失真。因为它们仅代表正弦波电流的一半。由于正负电源上的电源抑制特性不同,净效应将使输出波形失真。这些问题会随着高负载电流而放大。由于反馈路径中的额外相移、容性负载已经具有更高的振荡风险。这些风险较高的情况可能需要更高值的钽旁路电容器,并在电路布局方面格外小心

    更多关于为什么要加旁路电容,加在哪里的问题,可以详细参考下这篇blog:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/bypass-capacitors-yes-but-why

  • 感谢您的回复,您回答说需要加钽电容,为什么是钽电容,而不是陶瓷电容和电解电容呢?后者不更便宜吗?

  • 通常旁路电容使用陶瓷电容即可,当遇到反馈回路产生的额外相移以及较大容性负载这种风险较高的电路,需要滤除高频振荡的时候可以考虑使用钽电容。