This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA818: OPA191

Part Number: INA818


根据手册搭建单电源得放大电路,却得不到理论上的输出

求教,仿真要如何调整,才能看到正常的输出效果,电路是按照手册的提示来搭建的,但是单电源的输出还是错的,

  • 您好,仿真出来这个图形之后,点击View-separate curves分离曲线看一下。另外我也用TINA搭建下您的电路仿真试试。

    看您的仿真结果,Vout输出就是7.5V参考电压是吗?

  • 感谢您的回复!输出VOUT确实是提供的参考电压的值,更新一下图,请帮忙看一下。

    这次是信号源50kHZ ,2v幅值,增益电阻为50k对应手册两倍增益

  • 您好,我搭建了下这个电路,仿真没问题呢,+Vin相当于+-4V,Gain=2.输出+-8V,4.5V参考,输出为-3.5V~12.5V。如下:

    我把电路附上您看下。

    INA818+OPA191.TSC

  • 感谢!可能是单电源供电的原因?

  • 您好,您的理解是对的,,我没注意您是单电源供电,只注意到输入信号是+-2V,单电源供电的话不满足其输入共模电压范围,所以需要双电源供电。

  • 请问争对这个芯片,输入共模电压如何计算,手册的例图也是单电源供电,我希望可以将输入抬到它的可工作范围

  • 参考电压Ref给了VCC/2不能把输入抬到工作范围嘛?

  • 参考电压Ref给了VCC/2不能把输入抬到工作范围嘛?

    Vref不是输入信号的偏置,是INA818输出电压的参考电压。

    请问争对这个芯片,输入共模电压如何计算

    可以参考数据手册Figure51~54的输入共模电压Vcm和输出电压Vout的曲线,要落在安全区域内才能保证INA818正常运行。

    建议您直接下载并安装关于这类仪表运放输入共模电压的计算工具。下载链接:

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC

    我用INA818的截图如下,单电源15V供电,Gain=2的条件下可以看到Vcm的范围为1.9376V~13.0624V。

  • 非常感谢您的解答,现在我对放大器输入共模电压范围有更深的理解了,在单电压工作模式下,输入共模电压范围也会被抬升到VCC/2附近的范围,而输出电压依旧是受到VCC电源轨内的限制。INA818对输入的直流和交流一起放大,在单电源工作下,为了达到输入共模电压范围,在输入叠加一个VCC/2的直流偏置,但如果经过稍大倍数的放大,输出就会超过电源轨,不能正常工作。

    所以INA818对于交流信号的单电源放大应用来说并不是很适用

    比如:这里的应用,INA818仪表放大器可以用于微弱信号放大,9V单电源供电,因为输入共模电压范围在单电源下被抬升到VCC/2附近,所以对于输入的交流信号叠加VCC/2直流偏置,由于会对直流放大,所以增益电阻设置的放大增益不能太大,不然直流也被放大了,就超出电源轨了,从输入共模电压Vcm和输出电压Vout的曲线也可以看出输出不会超过8.95.

    所以我就大概给了个200k的增益电阻,一点几倍的增益。满足了输入共模电压Vcm和输出电压Vout的曲线的要求,是可以正常工作的,但是既然图的就是对微弱信号的放大效果,单电源还要这样小心翼翼地设置小增益,那不是很傻,图什么呢............

    所以单电源确实不适用,最后再感谢一下您的回答!!!

  • 并且单电源交流信号放大,我推荐使用AD620,希望能给后面的伙伴们提供参考

  • 也感谢您的反馈。论坛的宗旨就是大家相互交流和讨论的过程,每块芯片都有自己独特的电气参数以及使用特性,适应不同的应用。

    再次感谢您的反馈,后续有任何问题,再讨论。