Part Number: LMV7219
将LMV7219M5X/NOPB用于比较电路,比较基准为0.42V,当输入电压从高到低时,出现比较器提前翻转,没有在两个输入信号相交的点翻转。
CH2:比较ref 0.42V
CH3:输出信号
CH4:输入信号


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,输入是什么幅值的信号?在您给的附图中,可以看到下降沿这里是提前翻转,那么上升沿也是在同一时间内进行翻转的吗?或者说下降沿和上升沿的翻转点是一致的是吗?
麻烦将您的电路附上,我看下,我用TINA仿真都是没问题的。
电路中除了比较器,还有其他电路和比较器挂接吗?系统的offset是不是很大?
您好,LMV7219您采用的多大电压供电?
输出翻转提前,应该就是电路中的offset或者其电压比如噪声引起内部管子导通关闭异常,出现提前翻转。
输入信号是什么提供的,看起来像是阻抗不匹配。 用信号源作为输入试试呢?
您好,我用TINA仿真都是没问题的,我再看下这个问题,明天给您答复。
您好,关于这个问题,我这边已经私信给您,后续我们邮件沟通。