This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问VCA810AGC电路中那个RSSI Port 端口是什么作用呢?
voltage controlled gain
RSSI是Received Signal Strength Indicator的意思,接受信号强度指示器。可以用来调节放大器的增益。
810的关键就是这个脚了。用来控制-40DB到+40的增益,不是事反向的。就是控制的曲线斜率为负。
嗯,谢谢层主的解答。我有点不怎么理解信号强度指示器这个概念,RSSI应该接什么呢?我是初学者,望请层主解答
RSSI应该接一个0~-2V的电压,以控制VCA810的增益大小。
谢谢层主指点
不好意思,请问一下,AGC不就是不用外加电压来调节增益吗,如果需要这个脚的话不就是程控放大了吗,还有下面的V-又连什么?谢谢
不用谢,有什么问题欢迎多多交流共同进步。
对呀,正式因为有这个引脚,所以才可以用VCA810来做AGC。
关于V-连什么的问题,可以参考AGC的参考电路,就在数据手册的Figure34中。
用vca810制作的AGC电路,在低频的时候大概在几十HZ时,boxing会失真,怎么办是什么问题