This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

放大器芯片选型

Other Parts Discussed in Thread: XTR110, XTR111, XTR112, XTR101, XTR108

您好:

        以下内容是2个放大器选型的具体资料,麻烦工程师帮忙选适合的放大器芯片供我们这边参考下,谢谢!

1. 内置放大器

输入信号 0.3 至 3.0 mV/V
输出信号 2线输出 4.0 至 20.0 mA | 3线输出 0 至 10V
误差 ≤ 0.1%
体积 直径20mm 高度10mm
使用数字调试方法 调试零点与满程 
调试方法 数字编程 (比如芯片 PGA309
电路板要求通过欧洲CE认证(内含欧标EMC)
成本价格控制在 80元 左右

2. 外置放大器
输入信号 0.3 至 3.0 mV/V (可设置)
输出信号 3线输出 4.0 至 20.0 mA | 3线输出可调范围 -10V 至 +10V (可以通过连接焊点或其他方式调整输出范围 如:连接焊点1和2 输出信号 0至10V。 连接焊点 3和4 输信号-5至+5V )
误差 ≤ 0.05%
体积 根据外壳调整
外壳 放大器使用三种外壳
1. 金属外壳 安装后可以达到IP 65, IP67以上
2. 可安装在 DIN-导轨的外壳
3 低价外壳 无需IP
放大器需要能与外壳有良好的固定方式
使用可调电阻调试零点与满程
电路板要求通过欧洲CE认证(内含欧标EMC)
成本价格控制在 80元 左右

----------------------------------------------------

  • 你给出的是项目任务书。

    请你转化成对运放参数的要求,如带宽,供电电压,失调电压等。

    或者描述清楚,你要处理的信号是什么特点的,需要对信号做怎样的处理?

  • 楼主项目要用到的是4~20mA的器件,楼主可以重点关注下XTR101、XTR108、XTR111、XTR110、XTR112等系列的产品

x 出现错误。请重试或与管理员联系。