Other Parts Discussed in Thread: UAF42
上一小节,我们设计出一个基于UAF42的50Hz陷波器。在本 小节,我们将使用免费的仿真软件TINA对这个电路进行仿真分析。具体原理图如下所示。
其中3.1831M欧的电阻用两个E96标准的电阻串联组成。一个是3.16M欧,另一个为23.09K欧。选用E96标准电阻的主要原因是可以达到1%的精度要求,阻值容易搭配,成本较低。UAF42的电源选用+/-15V供电。
下面对设计的电路进行仿真,下图是设计的陷波器电路的仿真结果。可以看出在50Hz处有约-74dB的衰减。使用软件测量工具计算得其-3dB带宽为8Hz。
上图仅为仿真结果,受到器件精度及实际电路分布参数的影响。此陷波器的性能可能会略有下降。感兴趣的工程师可以制作PCB,实测一下。
注:附件中TINA仿真文件。