This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【原创】+运算放大器学习之Spice噪声分析分享



以前买过一本《运算放大器噪声优化手册》,书里有一章介绍*** 噪声分析 。其实ti在降噪这方面很不错。自己也研究了一下。。给大家分享分享。。


TINA ***


        运行噪声分析前,最好先运行DC节点分析来保证电路连接正确(别到头来发现电路都给画错了那就很有挫败感了),如果设备工作异常需要检查电源和地的 连接。选择适合自己应用的频率是很重要的。当在频谱密度曲线上放置带宽限制那么总噪声积分精会收敛,这种情况下,频谱密度曲线带宽被运放增益带宽极限所限 制。

测试运放模型噪声精度
        TINA ***,用于生成噪声图。其中,输入元的具体形式不重要,可选为正弦波
        接下来再进行噪声分析,这里不细表,都是TINA ***

建立自己的噪声源
        噪声模型由运放、电压噪声源和电流噪声源组成,此节利用了一个通用运放和分立噪声源来建立模型。
       噪声源的配置这里不表。注意的是在通用运放模型中需编辑一些AC参数,具体的就是需要输入开环增益和主极点。
小结:
1)TINA ***。
2)需要先验证模型是否精确,然后才可以信赖仿真结果。
3)测试DC工作点。如果设备没有有效地DC工作点,噪声仿真不能正常工作
4)根据应用调整仿真频率范围。如果有限制带宽的滤波器存在,总噪声应该有一个最终的收敛值
5)在运放噪声模型不存在的情况下,可以自己开发模型
6)电压电流噪声源用来产生噪声。输入1/f和带宽噪声电平
7)需要在通用运放模型中输入开环增益和主极点



    在某些情况下,有的模型不能通过测试,因此,我们可以用分离噪声源和通用运算放大器开发出我们自己的模型,我们还可以用TINA来计算实际分析中所用的示例电路的噪声。。。