Other Parts Discussed in Thread: DDC112
PLC 系统中提到的电流输入,是特指调理工业界内用来传递模拟信号的 0-20mA 或 4
-20mA 电流源的输出电流信号。除此之外,我们有时候需要调理一些微弱电流信号,如
光电二极管的输出的 uA 甚至 nA 级的输出信号, 这也可以看作是电流源输出; 另外, 我们
常常需要监视系统的电源供电电流,对短路和过载提供及时保护,这可以看作是一个电压
源输出,在变化的负载上输出恒定的电压和变化的电流,我们常常用并联电流监视器来完
成过流保护。
跨阻放大器与微弱信号调理
对于微弱电流信号的调理,如上图, 常使用跨阻放大器的方法,这里的放大器应该选
择 FET 或 JFET 型的放大器, 从而提供极高的输入阻抗和极低的输入偏置电流, 减小误差。
在跨阻放大器的设计中, 由于 RF 非常大, 因此添加合适的 CF 来保持放大器电路的稳定常
常是必不可少的设计步骤之一。另外,为运放的输入级提供保护环和屏蔽能进一步提高测量的精度。
除了低偏置电流的 FET 型放大器, 开关电容积分器在微弱电流的检测之中也占据了重
要的地位,例如独立的 I-V 开关电容积分器 IVC102 和 ACF2302。此外,TI 的 DDCxxx,
如 DDC112,在开关电容积分器后端集成了 20 位的 Delta-Sigma 转换器,为高精度微弱电
流测量提供了最高集成度的解决方案,在诸如 X 光扫描等多通道光电转换中得到广泛应用。
在另外一些应用中,需要检测的电流可能跨度较大,比如从 pA 级到 mA 级间变化,
如果是采用通用放大的方法,很难兼顾从 pA,nA,uA,mA 多达 3-4 个 10 倍量程的信
号跨度,很可能在 mA 级电流已经导致输出饱和的时候,pA 级的信号只能输出 nV 级的电
压。 联想一下我们在波特图横轴的频率轴上使用 10 倍频程,和纵轴上表现放大倍数的 dB,
其实都是取对数的结果。对数 (log)的最大好处就是可以用差别不大的数字来表示大跨度
的信号,如从 1 到 1000000,以 10 为底的对数上只是从 0 到 6。于是,我们可以用对数放
大器来调理这种动态范围较大的电流输入信号。
对数放大器是多用途集成电路,可计算出输入电流相对于基准电流的对数值,或是两
个输入电流比值的对数。对数放大器可将一个极为宽广输入动态范围 (可高达 10 的八次方)
压缩至一个易于测量的电压范围。精确匹配的双极型晶体管确保了大输入电流范围内都能
有卓越的对数一致性。片上补偿实现了宽运转温度范围内的精确缩放。