This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【原创】+电压反馈放大器和电流反馈放大器几乎一样



        与电压反馈放大器相比,电流反馈放大器具有更高的转换速率。因此,电流反馈放大器比电压反馈放大器能更好地解决高速问题。“电流反馈放大器”的名字带有一些神秘色彩,但总体而言,除了几个关键点以外,电流反馈放大器和电压反馈放大器的应用电路的结构是一样的。
  首先,电流反馈放大器电路的反馈电阻值必须保持在小范围内。电阻值越低,电流反馈放大器的稳定性就越差。反馈电阻的值越高,电流反馈放大器的带宽就越 低。您可以在电流反馈放大器的产品说明书中找到规定的反馈电阻值。电压反馈放大器反馈电阻值的范围更宽泛。该放大器的驱动能力限制了电阻的最小值,整体电 路的噪声限制了电阻最大值。

  图 1 显示了一款适用于电流反馈放大器或电压反馈放大器的电路。如果反馈电阻 RF 等于 2RIN,其中 RIN 为输入电阻,则各通道的闭环增益为 –2V/V。乍一看,假设闭环带宽与增益带宽乘积除以各通道的增益相等(或|–2V/V|)非常容易,但千万别做这样的假设!

图 1 如果您改变该电路中通道的数量,那么电流反馈放大器将有助于
  
保持闭环带宽的恒定
  如果您使用如图 1 电路中所示的电压反馈放大器或电流反馈放大器,则噪声增益为:

   其中,N 为输入通道数。采用电压反馈放大器的电路带宽等于增益带宽乘积除以噪声增益。例如,如果您使用 180MHz 增益带宽乘积的电压反馈放大器,增益为 –2V/V 时有三个输入通道(N=3),则电路闭环带宽为 25.7 MHz。额外的通道降低了闭环带宽,即使输入信号不断达到 –2V/V 的增益。

  如果您使用如图 1 电路所示的电流反馈放大器,则放大器闭环带宽与闭环增益和输入通道数的依赖程度会有所下降。如果利用这样的放大器进行电路设计,那么您首先应根据各厂商的 规格和电路噪声增益挑选合适的反馈电阻。然后选择合适的 RIN 值。从这一点来进,如果电路增加通道,或许将会发生信号带宽和增益剧增的微小变化。如果出现了上述情形,退回并确定反馈电阻的选择。对电流反馈放大器和电 压反馈放大器而言,噪声增益通常与公式 1 的结果相等,但您可以减少电流反馈放大器电路的反馈电阻值,使电路带宽增加。