我在电路设计过程中选用了一款运算放大器芯片芯片,其电路如下图所示:
该电路采用+5V供电,我在DA_IN1处采用信号发生器输入一个1KHZ 峰峰值为0-30V的正弦波,在LM2904的1号管脚的输出端出现削波现象。通过调整信号发生器的输入幅值,发现该LM2904的最大输出幅值为3.3V左右。而我现在想在1号管脚输出的最大幅值可以在5V左右,请问有没有什么解决方案?电路板已经生成,目前想选用同样封装的轨对轨的运放LMV358,在前端输入一个1KHZ 峰峰值为0-30V的正弦波或者三角波,经过调整R57和R58的的阻值,使输入幅值控制在5V左右,保证输出最大值也在5V左右,请问这样能否实现?如果不可以,有没有其他推荐的芯片?盼复谢谢!