This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于“单位增益稳定”的疑问

Other Parts Discussed in Thread: OPA227, OPA228, OPA637, OPA345, LMP7717

最近开始设计一个微小电流的检测仪器,需要一个电流-电压转换的放大模块,不知道单位增益不稳定的放大器能不能作为用于电流-电压转换的放大器(如下图),想请教一下“单位增益稳定”的概念。

  • 对于微小电流检测,在选择运放时,需要注意选择输入偏置电流小的,否则会由于输入偏置电流的影响导致输出产生极大的误差。比如OPA129这款的Ibs在pA级。

  • 楼主你好,按照我的理解,所谓单位增益稳定,是指运放增益为1时其工作的相位裕度足够,运放工作是稳定的,能很好将输出信号完全反馈到运放的反向输入端。

    所以有些运放有特别指出其是单位增益运放(UGS)比如OPA227,同时相对其有另外一个概念叫做非完全补偿运放:

    OPA228(OPA227UGS版本)精密,低噪声BJT运放
    OPA637(OPA627UGS版本)精密,高速JFET运放
    OPA345(OPA344UGS版本)轨对轨CMOS运放
    LMP7717(LMP7715UGS版本)88MHz CMOS运放

    请看到他们之间的比较:


  • 我们可以拿OPA637和OPA637来仿真对比下,直观的对这个概念进行理解:

  • 能做一下分析吗?还是不太懂

  • 那个地方有疑惑?说出来一起讨论下。

  • 你好,

    做微电流检测,有很多注意的地方。

    以光电检测例,光电管的输出阻抗很大(大概在Mohm级),由于反馈电阻也较大,两者可以比拟,因而看起来类似于反相输入的“单位增益”。所以最好是单位增益稳定型运放。

    另外,也取决于你放大电流的性质,是直流电流,还是脉冲电流。

  • 我现在用opa637做同相放大,一开始GIAN=2时,一直自激。但是改为5后还是自激,跨接了100p反馈电容,自激消除了,但是带宽损失严重只能做到1M了。

    到底是怎么回事?

  • 你好,

    请问你前面的电流源是使用的光电二极管吗?

    如果是的,这是情理之中的。因为光电二极管的结电容在反馈环路中形成了一个极点,使电路相伴裕度不够。在反馈电阻上并联电容,引入一个零点,来“中和”极点造成的相移,因而消除了振荡。

    就像一本教材上所说:"it's impossiable to get something from nothing",为了获得更好的稳定性,这里牺牲了带宽。二者是一个折中。

  • 不是,我是用电压信号源直接输入的信号。。。衰减怎么解决?怎么处理跨接电容对频响的影响?有参考连接也行。。。中文的。

  • 你好,

    直接用电压信号源输入是不合理的。可以串一个大电阻作电压-电流源转换。

    这里Cf的值Ci的值息息相关,通常反馈的电容越小,带宽越大,当然相伴裕量也越小。也就是需要脉冲响应的上升沿越陡峭,也会伴随一些过冲和超调。

    结合实际电路布板,需要调试在保证稳定的情况下,获得最大的带宽。

     

  • 为什么直接用电压信号源输入是不合理的?

  • 如果受反馈网络电阻影响的运算放大器输入电容(加上一些杂散电容)形成的相移或者延迟过大,则同向放大器便会不稳定,或者出现大量过冲和振铃。您可
    以通过减少该节点的杂散电容来获得一定的改善,其可以最小化这种连接的电路板线路面积。我仿真了下,增益为5时,跨接一个2p 的电容基本能够稳定输出十几M.所以是否是在你的电路的输入和输出端引入了其他的电容?

  • 您可以通过下面两种方式减小因RC延时网络造成的振荡问题:

    1.减少该输入节点(端)的杂散电容来获得一定的改善,比如最小化这种连接的电路板线路面积。

    2.按比例减小反馈网络的电阻值,以保持增益不变。这样可将该电容所产生的极点频率移至更高频率,并减小延迟时间常量。

    如果后端接了容性负载,造成振荡或者通过补偿后带宽减小了,输出端插入一个合适的电阻,也能起到一定改善效果。

  • 您好:

    请问能否用互阻放大电路用于电流互感器的检测,要求能检测到1KHz的nA级别电流。

    互感器输出阻抗几百~几千omh,而且非线性。

    一般用运放搭建的互阻放大器,由于开环增益随频率滚降,即便在1KHz频率下,在选择高值的反馈电阻时,它的输入阻抗也会增大至kohm级别,严重影响电流的检测精度。

    应该采取什么样的办法,或者有没有一种类似于电压跟随器的“电流跟随器”,可以使输入交流阻抗很小,输出交流阻抗很大,用于前置电流放大?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。