Other Parts Discussed in Thread: OPA227, OPA228, OPA637, OPA345, LMP7717
最近开始设计一个微小电流的检测仪器,需要一个电流-电压转换的放大模块,不知道单位增益不稳定的放大器能不能作为用于电流-电压转换的放大器(如下图),想请教一下“单位增益稳定”的概念。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于微小电流检测,在选择运放时,需要注意选择输入偏置电流小的,否则会由于输入偏置电流的影响导致输出产生极大的误差。比如OPA129这款的Ibs在pA级。
你好,
做微电流检测,有很多注意的地方。
以光电检测例,光电管的输出阻抗很大(大概在Mohm级),由于反馈电阻也较大,两者可以比拟,因而看起来类似于反相输入的“单位增益”。所以最好是单位增益稳定型运放。
另外,也取决于你放大电流的性质,是直流电流,还是脉冲电流。
你好,
请问你前面的电流源是使用的光电二极管吗?
如果是的,这是情理之中的。因为光电二极管的结电容在反馈环路中形成了一个极点,使电路相伴裕度不够。在反馈电阻上并联电容,引入一个零点,来“中和”极点造成的相移,因而消除了振荡。
就像一本教材上所说:"it's impossiable to get something from nothing",为了获得更好的稳定性,这里牺牲了带宽。二者是一个折中。
你好,
直接用电压信号源输入是不合理的。可以串一个大电阻作电压-电流源转换。
这里Cf的值Ci的值息息相关,通常反馈的电容越小,带宽越大,当然相伴裕量也越小。也就是需要脉冲响应的上升沿越陡峭,也会伴随一些过冲和超调。
结合实际电路布板,需要调试在保证稳定的情况下,获得最大的带宽。
您好:
请问能否用互阻放大电路用于电流互感器的检测,要求能检测到1KHz的nA级别电流。
互感器输出阻抗几百~几千omh,而且非线性。
一般用运放搭建的互阻放大器,由于开环增益随频率滚降,即便在1KHz频率下,在选择高值的反馈电阻时,它的输入阻抗也会增大至kohm级别,严重影响电流的检测精度。
应该采取什么样的办法,或者有没有一种类似于电压跟随器的“电流跟随器”,可以使输入交流阻抗很小,输出交流阻抗很大,用于前置电流放大?