比如OPA690,在正负5V供电时,数据手册上测定的小信号带宽是在输出峰峰值0.5V下测试。那可以说明只要输出信号在0.5V以下即为小信号放大,但是大信号带宽测试下的输出峰峰值最小为1V。那么0.5V到1V间的信号是看做小信号还是大信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
比如OPA690,在正负5V供电时,数据手册上测定的小信号带宽是在输出峰峰值0.5V下测试。那可以说明只要输出信号在0.5V以下即为小信号放大,但是大信号带宽测试下的输出峰峰值最小为1V。那么0.5V到1V间的信号是看做小信号还是大信号?
说起小信号,首先想到稳定,小信号一定是相对稳定的,还有一个概念叫小信号带宽,小信号带宽指的是在整个频率范围内,信号基本上没有什么严重的失真,压摆率基本上还保持线性,无失真。
小信号通常表征一些线性的参数,大信号通常表征一些非线性的参数。
小信号到底有多小,不同的场合实际大小不一样。
通常的电路是信号越小,非线性失真越小。小信号通常指的是电路变化范围在偏置点附近变化,信号不会干扰到电路的偏置点。
大信号通常指电路的偏置点会有较大的变化,从而会有较大的失真。
你好,我的理解是大信号是来帮助我们确定直流工作点的,小信号则是确定在该工作点的稳定性的,谢谢。