This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ISO124发热和功耗问题

我电路用的是ISO124U,原边供电电压±12V,副边供电电压±15V。芯片工作时输入电压+7V,输出电压+7V正常,但是芯片发热很严重,通电半分钟芯片就比较烫了,功耗也很明显,不知道这种情况是否正常,该正常工作时发热很严重吗?我不知道是不是我的芯片有问题?求解啊,谢谢

  • AD124典型工作电流是5mA,所以不带载时功耗应该是5*12*2+5*15*2=135mW,封装热阻100°/W,所以温升应该是13.5度。带负载后电流加大,温度会相应高点。

    你的输出带负载是多大?芯片工作电流是多大?另外用示波器看输出信号有振荡么?如果出现自激是会发热的。

  • 工作电流应该在10mA-13mA左右,输入波形确实是振荡的,我用的去偶电容是0.1uf,是不是得1uf以上才行,这种自激振荡怎么解决阿?
  • 未带负载,用示波器重新测量输入和输出,波形平稳,输出与输入相等,工作正常,功耗没有具体测,但是绝对不止135mW,感觉能有0.6w左右。什么情况会出现自激?如果出现自激如何处理?谢谢!

  • 未带负载,用示波器重新测量输入和输出,波形平稳,输出与输入相等,工作正常,功耗没有具体测,但是绝对不止135mW,感觉能有0.6w左右。什么情况会出现自激?如果出现自激如何处理?谢谢!

  • 不好意思昨天没有回复。10~13mA是左侧的工作电流还是右侧15V的电流?能否在不带载并且最简外围电路的情况下分别测左侧和右侧的电流,典型值应该只是5mA,所以这种发热是不正常的。

    自激一般是带了容性负载导致相移过大产生的,一般的运放是会比较稳定的,所以这边在无负载的情况下应该是可以的。有没有换一片芯片看看呢,是不是焊接过热导致芯片损坏。