This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

XTR115: 2线制的无源的4-20mA的电流环输出电路,干扰问题。

Part Number: XTR115


2线制的无源的4-20mA的电流环输出电路。我做了8路相同的输出电路,8个通道。我外接的电源24V作为8路的电流环的电源共用,当一路需要设置输出时,其它的通道也会相同的变化,我猜测时因为共用24V的外接电源了。请问这种情况的原因是什么?有什么办法可以解决的吗?

  • 您好,

    是的,是由于共用24V电源的缘故。

    因为 2 线制4-20mA变送器使用 2 根导线创建一个环路, 用于传输信号电流和供电电源 电源、变送器和接收器都是串联的。 在环路中, 没有接地线。 变送器可以为传感器及其输入电路供电, 但这些电压电平都是相对于变送器的返回引脚 Ireturn 流动的。 Ireturn 不能接地到环路电源接地或任何其他接地, 但可以适应传感器及其输入电路的本地接地, 如图所示。 变送器、传感器 和输入电路消耗的电流还必须少于 4mA 系统才能输出零标度 4mA电流 

    下面视频讲了 2 线制4-20mA变送器的工作原理,您可以看下:

    https://www.ti.com/video/6221985839001?keyMatch=

    解决的办法就是每个2 线制电流环的24V电源都需要使用隔离器件进行隔离。

  • 我是输出的4个通道,当一个通道输出调整时,比如给10ma ,其它的通道也有相应的变化,就是类似这样的干扰问题? 如您给的解决方案,每个24V加隔离器件,有推荐的方案吗?现场的情况是现在好多变送器都只能用同一个电源。还有其它的方案解决这个问题吗