Other Parts Discussed in Thread: OPA365
为实现远程信号的采集,利用光发射机实现了模拟量传输,传输介质为光纤,本来是想通过光隔离传输防止野外耦合,但现在实际测量时发现,系统的信噪比很低!
请问在运放设计方面有没有什么注意事项?
另外光发射机(光组件)其本身是否有较大噪声? 噪声是什么了类型,怎么抑制?
现在一方面要改进电路,另外想从数据去噪方面想办法提高信噪比,对光组件的噪声特点不是很清楚,麻烦指点!!
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA365
为实现远程信号的采集,利用光发射机实现了模拟量传输,传输介质为光纤,本来是想通过光隔离传输防止野外耦合,但现在实际测量时发现,系统的信噪比很低!
请问在运放设计方面有没有什么注意事项?
另外光发射机(光组件)其本身是否有较大噪声? 噪声是什么了类型,怎么抑制?
现在一方面要改进电路,另外想从数据去噪方面想办法提高信噪比,对光组件的噪声特点不是很清楚,麻烦指点!!
非常感谢!
1.在把opa365作为比较器使用时,要考虑Vin源阻抗对比较结果的影响。如果可能应该使得源阻抗小,比如加一级buffer。
2.Vcc/2作为比较电平,那必须保证稳定干净,一般电源总是有纹波,建议找一个reference芯片产生比较电平。
3.由于噪声是一个系统问题,你可以比较发送端,接收光电转换电路之前和之后的信号,来判断噪声的来源。
从电路的角度来看,做好电源的去耦,地平面的处理。
4.opa365输出负载直接驱动电容的能力是有限的,根据手册第10页,最大的电容负载不要超过1nF,否则可能会产生自激震荡。可以参考手册中串联小电阻的方式。
5.另外一个不用的opa365,建议将不用的pin脚接地。
非常感谢! 回头我去改进电路 请问您对光发射器这快的噪声来源熟悉吗?