因为在外面,手画了简单的电路图,如附件所示。
问题主要是以下几个:
1:OPA820在没有信号输入的时候,输出点A就有900mv的电压了:;
2:我直接将信号接到A点输入,300mv信号可以经过INA820之后放大,其中Rg我是用了一个可变电阻,不过当我调节电阻阻值的时候,输出信号最大只有6V;
另外电路是我用万用板搭的,会有影响吗?不知道为什么会出现上面的问题,诚心请指导一下,真想搞明白搞好这个电路,谢谢了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
寒号鸟,谢谢你的指导,我试下用双电源看会不会有改善。
RG的阻值我是从50K欧姆到几十欧姆变化的,但是增益没有随着RG的变小而变大,增益最大只达到20倍左右,也就我上面说到的6V,有时候才4V多,这样的情况会不会有其他因素影响了呢?
另外您说的INA826的输入共模范围也有要求,具体是什么意思呢?
还有一个问题,INA826是差分输入的吧?我IN-接地有没有问题呢?对噪声的抑制有没有影响啊?
寒号鸟,谢谢你的指导,我试下用双电源看会不会有改善。
RG的阻值我是从50K欧姆到几十欧姆变化的,但是增益没有随着RG的变小而变大,增益最大只达到20倍左右,也就我上面说到的6V,有时候才4V多,这样的情况会不会有其他因素影响了呢?
另外您说的INA826的输入共模范围也有要求,具体是什么意思呢?
还有一个问题,INA826是差分输入的吧?我IN-接地有没有问题呢?对噪声的抑制有没有影响啊?