This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV3501使用问题

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501

我用TLV3501设计的简单比较器和方波发生器均出现了很奇怪的效果,请问TLV3501的使用有什么特殊之处吗,我电源加的是5V,0V;电路参考的是芯片手册中的典型电路

  • 这是个高速模拟比较器, 看手册没有什么特别的地方

    唯一要注意的, 可能有个关断引脚

     

  • 不知道你说的很奇怪的现象是啥现象?

  • 我想设计一个简单的300kHz方波的比较器,因为看中了TLV3501的高速性能,可用示波器观察只有一大堆高频杂波,将频率调低到10kHz有比较出的方波产生,可高频杂波十分明显,希望有TLV3501实际使用经验的人能给出答案。最好能附上实际电路图,谢谢。

  • 电路和通用比较器的用法是一样的。你可以贴上你的电路和测试波形,我们分析问题在哪里

  • 原理图见附件,用TLV3501构成方波产生电路和比较器电路,原理图用面包板搭过,示波器显示是杂波,不知道是原理图问题还是自己搭建电路的问题,还想问的是TLV3501的性能优势到底在哪里,谢谢!

    TLV3501方波产生电路.doc
  • 你这个电路不是数据手册上的电路吧,我之前按数据手册上的图可以做到二十兆,倒是昨天用了一样PCB做出来只有几兆了,不知道是怎么回事。。。。。。请TI的老师给解答下,谢谢

x 出现错误。请重试或与管理员联系。