This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA835双电源供电时如何控制其工作模式

Other Parts Discussed in Thread: OPA835

项目设计时用了TI的OPA835作跟随器,由于输入信号是正负信号,所以供电的时候用了+3、-2供电,但是按照datasheet上所说的话,要使其处于低功耗模式则使能端的控制电压需低于-1.3V,请问各位大神,在这种情况下如何利用单片机对其进行使能控制啊?另外,双电源供电时正负电源不对称对其作为跟随器使用的影响大吗?

  • 确切的说,亲是将运放设置成了双电源模式。而运放是按单电源设计的,所有设置是以负电源为基准。

    因此;只要亲将设置信号从以地为基准转到以负电源为基准即可。其实;很多种转移电路都可以实现亲的要求。如用光耦隔离驱动;用PNP管平移电位等。

  • 顺便问一句;需要随时变更设置运放的功耗吗?如果不是;建议直接用电阻设置即可。

  • 你好,

    1.“要使其处于低功耗模式则使能端的控制电压需低于-1.3V”所指的是在手册的哪里有指出?

    我仿了下,如果采用+3、-2供电,要使其处于低功耗模式,PD模式控制引脚至少要小于-496mv

    2.如果采用不对称的电源供电,需要注意其最大输入和输出的有效范围的不对称性。

  •     您好,很感谢您能及时回复我的邮件,有可能我论坛上说的不是很清楚,我现在结合附图将我的问题再描述一下。
        图1所示是是我搭建的测试电路原理图,输入端通过2K电阻连接至OPA835正输入端,负输入端与输出连接,构成跟随器,输出端通过2K电阻接地。OPA835供电电压分别为+3V和-2V,实际输入信号为200KHz、正负300mV的正弦信号。
    图1     原本我是将PD端连接至单片机的I/O口,但是实际情况是单片机输出高或者低时OPA835都处于工作模式。后来查阅dataset发现芯片手册上写着双电源供电时disable voltage threshold应低于“Vs-+0.7”,见附图2。因此论坛中我所说的-1.3V是通过-2+0.7=-1.3V得到的,但是我自己用pispice仿真过,
    OPA835在+3V、-2V供电时的关断电压大于-1V(估计-0.7V至-0.8V左右吧,具体没有看),但我现在关心的不是它实际关断电压是多少,而是如何利用单片机产生负电压,或者通过其他方法来关断OPA835。
    图2
     
     
     
        目前我想到的是两种方法,第一是在网上搜索利用单片机产生负控制信号的方法,目前找到了一个比较靠谱的,原理如图3所示,但是我仿真之后发现该电路产生的负信号会渐渐便会零电位(感觉像是电容漏电导致的)。第二种就是更改OPA835的供电方案,因为我只是将其作为跟随器使用,且输入信号只有正负300mV,所以正端仍以3V供电,负电采用-0.5V供电,从而使OPA835可以利用单片机进行控制。
    图3
        但是方案二在实际测试中又发现了问题。具体描述如下:
        测试原理图与图1相同,只是OPA835的Vs-变为了-0.5V。测试时将PD连接至单片机的I/O口,由信号发生器发送200KHz、偏置+1V的幅值为300mV的正弦波信号,测试其输出情况。图4所示为OPA835的输出情况,其中黄色信号线为PD引脚信号,蓝色为Vout信号;测试期输入信号Vin如图5所示,黄色仍未PD引脚信号,蓝色为Vin信号。从实验结果可以发现,只要OPA835使能,其输入引脚电压便自动抬升大约0.7V,随后将输入信号断开,测量Vin信号后发现只要OPA835使能输入便会存在0.7V左右的电势。对于此现象,我目前不知道是什么原因引起的,请您帮忙分析、解决一下
    图4
    图5
        最后还有一个问题,就是我用pispice仿真的时候,原本是可以仿真的原理图,如果我不小心添加了一个器件,导致仿真出错,随后我删除该器件之后继续仿真,但是仍然不能仿真,会提示如图6所示。我觉得我前后两次仿真的原理图都是一摸一样了啊,为什么会出现这样子的错误提示呢?
    图6
  • 你好,图片用附件的形式上传下,好像你这直接贴出现了错误。