This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

amc1200的offset电压处理方式

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

amc1200的输入端通过100k和10k的电阻分压将电压处理为合适的输入状态,然后利用amc1200进行采集,这样的处理方式会不会产生较大的误差;

同时芯片的offset电压能否通过软件消除掉(也就是说一个片子的offset电压是否固定的,不会随着输入电压的变化而变化),offset电压的测量方式是不是将输入端短路,然后通过测量输出电压的大小计算出来的?

如果利用amc1200测量500mv左右(共模电压较大)的直流电压,并且要求确保测量误差不超过5mv,需要注意哪些事项;如果该芯片无法达到要求,有其他的推荐方案吗,谢谢

  • 您打算分压后做单端方式采集么?AMC运放可以当作普通运放来使用,只是加上了隔离一级。

    offset的初始值是固定的,然后会随着时间和温度漂移,这参数数据手册都是给出的。一般测量offset是用一个反相放大很大的倍数来测量,直接短路测量输出是没法做的,因为开环放大倍数很大,这样输出就是到电源轨了。

  • 你好,电阻分压测量的方式是可以的,引入的误差主要是电阻的噪声和温漂

    offset是不会随着输入电压而变化的,但是会随着温度和时间发生变化,可以在datasheet中查找到。对于AMC1200,可以用你说的方法来测,但是对于普通运放就不可以了

    AMC1200的最大输入电压是250mV,所以不能用来测量500mV的直流电压;其他的方案要看你的应用,请问你是用在什么场合,为什么要用隔离运放呢

  • 你好,

    关于失调电压的问题,根据芯片手册的数据,用最极端的情况来估算,Vos=1.5mV+10uV*delta T,由输入失调引起的输出误差,还应该乘上增益8。

    所以由最大失调引起的固定输出误差会过5mV,不过这部分确实可以通过软件减去。

    对于温飘引起的变化,100度的温度差才会引起1mV的变化 ,因而取决于你应用的场合。请问你是在温度变化范围很大的场合应用吗?

     

  • 这属于误差校正的范畴

    对于一个系统来说,误差有两种:系统误差 和 随机误差。

    系统误差是可以校正的,比如说固定的偏移,电阻的精度。

    随机误差比较难校正,比如误差随着温度和老化大的变化。

    如果要在很宽的范围实现高的精度,可以使用在线校准实现。

  • 具体应用环境:利用恒流源通过一些电阻的串联,每个电阻阻值不是很大,且每个电阻两端电压大概为500mv,整个回路最大压差为110V左右;

    电压输入范围考虑:我知道不能够使用amc1200直接测量,所以想用比较大的电阻进行分压然后进行测量,利用100K和10K的高精电阻进行分压,从而使得电阻两端电压降低到50mv左右进行测量;

    选择隔离运放的原因:因为整个回路的电压最大压差在110V左右,没有找到合适的AD采集方案,所以使用隔离运放,将信号分别处理后,然后在进行AD采集。

  • 谢谢,如果失调电压只是和温度有关,我的使用环境温度变化范围不是很大,我可以通过软件将这一部分减去就可以写,谢谢

  • 你好,我想请问AMC1200是不是和万用表电压档类似呢?如果是那信号源的地是不是可以不要和AMC1200的地相连呢?因为我看到手册上写AMC1200的引脚输入电压不能超过VDD+0.5,但是我的每个通道的电压都在400V左右。谢谢!

  • 你的这个问题原因不只是在于offset。主要原因是AMC1200的输入阻抗只有28k欧,如下表,当你采用10k欧采样电阻时,这将严重影响采样精度。推荐先用小于200欧的采样电阻。