作者:machinnneee
利用运放进行信号放大时,只注意结果,从来没有考虑过其噪声问题,书中总结了运放噪声设计的五条经验规则,
通过这写经验规则,让今后在运放的选型和设计中会少走弯路:
1、宽带电压噪声对于半导体工艺变化不敏感。运放噪声是静态电流的函数,而不同器件的静态电流相对比较稳定;
2、运放噪声岁温度增加而变大;
3、闪烁噪声依赖制造工艺;
4、在使用过程中,电源静态电流与宽带噪声成反比,这个需要格外注意;
5、FET具有较小的低电流噪声?究其原因,就是FET具有小的偏置电流,你想到了吗?
零漂移运放是可以对失调误差,失调漂移误差和低频噪声误差进行周期性自校准的一种运放。 不同的零漂移运放的校准周期范围为10Hz-100Hz。其内部用一数字电路进行控制,可以分为自稳零型和斩波稳定型。
自稳零电路标准的说法是自动校零电路,它可以周期性地对输入失调电压Vio进行自动补偿的一种技术。特别适合于CMOS工艺实现,制造成的CMOS集成运放,Vio可以从校零前的mV量级下降到uV量级。
斩波稳定电路中,输入和输出同时反转,将失调的电压从固定的dc信号变为平均为0的ac。TI的opa333 335 378都属于零漂移运放。
有了这些,下次ic的运放选购可以有针对性了。