This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV3011: 他的out输出灌电流MAX是多少?手册上没有看到。

Part Number: TLV3011


他的out输出灌电流MAX是多少?手册上没有看到,请ti专家解疑释惑,谢谢。

  • 您好,参考datasheet Page6的sink current VS reference voltage的曲线。

  • 老师这个ref参考电压端的输出,不是out引脚下拉输出。

  • 抱歉,这个曲线指的是参考电压的sink current。

    输出端的sink电流参考Page4的曲线,左边是输出为low时,output sinking电流,右边曲线是输出为高时的source电流,由于TLV3011为open drain输出,所以source电流能力取决于上拉电阻阻值。

  • 最大下拉电流是多少呢?

  • 低电平越高,灌电流越大。所以低电平通常都有个最大值,也就限制了最大灌电流大小。

    从上述output low VS output current曲线来看,Vol(max)=0.25V,如果VCC= 1.8V,则灌电流为6mA。

    同样VCC=5V时,Vol=0.25V时,灌电流最大约不到8mA。

  •  比如手册这个示例,VCC如果=5V,上拉Rpull-UP=10K,OUT拉低后电流=5V/10K=0.5mA对吧?如果我Rpull-UP使用1Ω,则OUT电流=5V/1Ω=5A,OUT这么大的电流可以吗?如果不可以,他最大允许多大电流?或者说VCC=5V的时候Rpull-UP取值范围是什么?这个是我要问的问题。

  • 上拉电阻最大值: Rpull-up=(Vcc-Vih)/Ipull-up

    当Vih最小的时候,上拉电阻最大,如果阻值再大的话,会导致在上拉电阻的压降更大,这就会导致输出电压Voh小于最小值Voh(min),或者说此时输出电压就不会被认为输出高电平了。

    同样,上拉电阻最小值,也就是OD架构中晶体管导通输出低电平时,落在上拉电阻上的电压等于Vcc-Vout,就像上面提到的,通常数据手册都会给出Vol的最大值,比如0.3V或者0.4V左右,要想得到最大灌电流那么就是直接拉低即为0V,所以

    上拉电阻最小值:Rpull-up=Vcc/Ipull-up

    说它为最小值,是因为阻值再小的话,会引起更大的电流流过晶体管,这样就会导致在晶体管上的压降变大,即为超过Vol的最大值。

    下面附图为开漏输出的简约架构,可以作为参考:

  • 1.Vih这个参数不对吧?是VOH?

    2.【更大的电流流过晶体管,这样就会导致在晶体管上的压降变大,即为超过Vol的最大值】,Vol最大值手册里面也没有提供!

    3.Iout MAX=x,Iout MIN=y,能不能提供下这个xy的具体值?

  • 1.Vih这个参数不对吧?是VOH?

    嗯,Voh。

    2.【更大的电流流过晶体管,这样就会导致在晶体管上的压降变大,即为超过Vol的最大值】,Vol最大值手册里面也没有提供!

    还是参考这个表啊,左边为sink电流,右边为source电流,左边曲线给出了在不同供电电压下的Vol,最大0.25V。

    Iout MAX=x,Iout MIN=y,能不能提供下这个xy的具体值?

    还是参考上面曲线,比如1.8V,Vol(max)=0.25V,则Rmin=1.8V /0.25=7.2ohm

    同样最大值,参考右边曲线,1.8V时,Vcc-Voh=0.2V ,Rmax=0.2V/4mA=50ohm

  • 这么说基本明白了,我在跟你确认下,根据曲线,5V供电时,下拉约0.25V@8mA,上拉约0.22V@12mA,下拉电阻0.25/0.008=31.25Ω,上拉电阻0.22/0.012=18.33333333Ω,最大输出电流分别约为5/31=0.1612903226A和5/18=0.2777777778A,对吗?

  • 又比如,对某器件要求输入高电平>2.4V,低电平<0.4V,根据下拉上拉内阻分别是31Ω和18Ω,则负载电流要<(5-2.4)/18=0.1444444444A和<0.4/31=0.01290322581A,对不?

  • 另外对于集电极开路输出的TLV3011,其上拉电阻的电源能不能超过其Vcc,比如供电5V,上拉电阻上端接12V,可以吗?如果可以电流应该限制到什么范围?

  • 您好,我看下您的三个问题,然后统一回答。

  • 另外对于集电极开路输出的TLV3011,其上拉电阻的电源能不能超过其Vcc,比如供电5V,上拉电阻上端接12V,可以吗

    不可以,最大上拉到VCC即5V。

  • 上拉电阻最大值: Rpull-up=(Vcc-Vih)/Ipull-up

    当Vih最小的时候,上拉电阻最大,如果阻值再大的话,会导致在上拉电阻的压降更大,这就会导致输出电压Voh小于最小值Voh(min),或者说此时输出电压就不会被认为输出高电平了。

    同样,上拉电阻最小值,也就是OD架构中晶体管导通输出低电平时,落在上拉电阻上的电压等于Vcc-Vout,就像上面提到的,通常数据手册都会给出Vol的最大值,比如0.3V或者0.4V左右,要想得到最大灌电流那么就是直接拉低即为0V,所以

    上拉电阻最小值:Rpull-up=Vcc/Ipull-up

    说它为最小值,是因为阻值再小的话,会引起更大的电流流过晶体管,这样就会导致在晶体管上的压降变大,即为超过Vol的最大值。

    这里分析没错。但是下面计算电阻值的时候写错了。0.25V是输出低电平的最大值,它限制了上拉电阻的最小值。

    比如1.8V,Vol(max)=0.25V,则Rmin=1.8V /0.25=7.2ohm

    输出低电平最低为0V,则上拉电阻的最小值Rmin=1.8V/6mA=300ohm

    另外,我发现TLV3011的数据手册刚更新成最新版本的了(2023年4月更新的),添加进去了输出在1.8V和3.3V,5V条件下的sourcing和sinking current。参考Page15.

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tlv3011.pdf

  • 手册更新好,全部未知数给出了,谢谢。