请问各位老师什么是接地环啊,在几篇关于告诉放大器的文章里面讲到过接地环,但是不知道怎么用,是什么形式,对高频特性有什么影响
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问各位老师什么是接地环啊,在几篇关于告诉放大器的文章里面讲到过接地环,但是不知道怎么用,是什么形式,对高频特性有什么影响
最直观的理解,电流流过电阻会有压降,流过电感电容会有相移,流过导线会产生电磁场。
PCB导线有寄生电感、电阻、电容。
所以要把导线的影响降到最低。
降低干扰,有三种方法:屏蔽、隔离、越小越好。
具体用到具体的运放时,参考其具体的EVM设计就好。
我的理解是对于敏感线路比如传感微小信号,容易受到干扰,从而影响测量结果的,需要在该信号信号线周围用地线包围起来就叫接地环,起到减少干扰屏蔽作用。
可以参考时钟电路的例子,例如一般MCU时钟频率很高,可能对周围电路产生影响,所以在外部晶体用接地环路将此信号与其他电路隔离。
有关接地环怎么画在PCB中,可以参考下OPA129datasheet的Figure2,OPA129一般应用在微电流的放大,加接地环是为了防止漏电流的产生,加屏蔽环的方法就是通过pcb layout,将输入引脚2,3屏蔽起来接到8脚,可通过打VIA和外围器件连接,或者直接将反馈电阻也包围在屏蔽环之内,但尽量环的走线要短