drv103有八个管脚,目前管脚1接的是137K欧姆电阻接地,2脚直接接4V,3脚接205K欧姆电阻接地,4脚接地,6脚接24V电源,7脚接20K欧姆电阻接24V电源,8脚为TTL输入,接4V TTL。用示波器量5(out)与6脚之间的电压一直为高电平,并没有输出25KHz占空比50%的波形,请高人指点!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
1、检查一下Pin 1 电压 是否为 2.3V 左右?
2、另外DRV1·03 输出是 open drain 漏极开路 的, 可在 pin 5 接一个负载(例如 1k电阻 ) 到24V电源,看看结果?
1、用万用表检查下电路,看看是否都是如图连接,确保没有断路。
2、检查供电,引脚上的电压是否正常?
3、是不是示波器的探头地线断路了?
4、换一颗ic试试。
P.S. 调节Freq, DutyCycle 的引脚 都会有 相应的电压值,可以根据你接的调节电阻值,计算出来,如下图:
1. 由于没有外界额外的延时控制,Pin-2 对地之间有一个电容,因此延时只有18uS;
你处设计2脚的设计不对 ?
2. pin -8 是一个延时启动的控制脚,你处设计属于一直使能,所以上电后延时马上开始,而且只有18uS
如果测试不及时就会看不到延迟过程;
3. DRV103的工作频率可调,通过pin -3对地之间的电阻设定,根据手册P8中进行
另外,请用万用表确保连接正确无误,并且没有断路和短路。breadboard接触点老化,时常容易导致断路,建议做PCB 或者 dead bug style
DRV103芯片使用,电路连接图如下图所示:

条件:
l 电路是在面包板上面进行焊接,采用dead bug style。
测量结果:
l 用万用表测量脚6电压为24V,供电正常;
l 用万用表测量1脚电压为0V,3脚电压为0V;
l 用万用表测量5脚对地电压为24V;
l 用万用表测量8脚对地电压为2.2V;
l 示波器测量5、6脚间的电压为24V,无PWM输出;
l 用万用表测量5、6脚间的电压为0V。
问题:
l 用万用表测量过所有节点,没有断路、短路现象,电源供电正常,为何5、6脚间无PWM输出;
l 用示波器测量5、6脚间电压为24V,用万用表测量5、6脚间电压为0V,为什么万用表与示波器测量的结果不一致?
l 脚1、3在脚8不使能的情况下,是否应该有电压值?
l 地脚是直接连24电源的负端,负端与大地相接,电路对接地有何要求?
你好
1、 芯片第一脚为俯视时,芯片表面小圆点对应的引脚,然后逆时针方向顺序排布
2、两种仪器测量结果不一致,证明有至少一个仪器工作不正常,或者是测量方法有误,请检查仪器
3、换一颗ic试试,ti提供drv103的模型,按照demo接法即可得到输出结果