Part Number: LMV331
我在比较器LMV331的正输入端输入一个运算放大器输出的放大信号V1(将V0放大50倍所得信号),反向输入端输入原始信号正弦波V0(前级电路输出的正弦波VPP大约10mV),这个时候正常情况下比较器输出高低 高低的矩形波。然而当前级电路不输出V0波形的时候,比较器输出无规律的波形,请问如何让前级电路不输出V0波形的时候保证比较器输出低电平?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
首先,MAX44280是放大器,一般放大器驱动容性负载的能力是有限的,因此如果R359是0Ω的话,不建议接电容C256,因为这直接是放大器MAX44280的容性负载,会导致放大器的不稳定。
信号源是LOG放大器,输出的是VDC+VAC。VDC就是v0,VAC经过放大器输出V1。
这里您的意思是log放大器输出直流成分VDC和交流成分VAC吗?看您的电路图V0是VDC+VAC,即Vlog_out,V1是放大的VAC ?
那么您可以附上LOG放大器的输出波形吗?您说的“无V0的时候”具体是什么意思?如我前面所述,当前级电路不输出V0波形的时候,放大器输入和比较器反向端输入相当于悬空,这是不允许出现的状态。
我上图 LMV331比较器输出接上拉是因为LMV331是OD输出接口,需要接上拉以使电路正常工作的时候可以输出高电平。
在您的电路中仅在LMV331的in+接上拉是不够的,因为LMV331的反向输入端电平也是不确定的,log放大器没有输出。
看您的放大器电路V1是包含直流成分的,它不会把直流成分滤去,因为看电路的直流成分分析,电路相当于电压跟随器。这样的话,如果在log放大器输出加一个上拉或下拉是达不到比较器有固定输出的,因为上拉或下拉都是直流信号,经过上图中的放大器(实际作用为跟随器)后,信号不变,这相当于两个相同的信号加在了比较器的两输入端,具体输出高电平还是低电平取决于失调电压的大小。所以还请您确认下这里的放大器是否您期望的功能?
这样看是不能在log放大器输出端加直流偏置,那么只能考虑在log放大器输入端或比较器输入端加直流偏置,使电路在没有输入信号的时候有默认输出。
在比较器输入端加直流偏置应该不行,因为您期望在没有输入信号时比较器输出低电平,那么就需要在比较器反向输入端IN-接高电平,同向输入端IN+接低电平。在比较器IN-接高电平,此电压经过放大器MAX会输出高电平,那么在比较器IN+再接低电平也就没有作用了。因此,您是否可以考虑在log放大器输入端加直流偏置以使在没有输入信号的时候有默认输入?
就担心前级电路无输出V0的时候,
您使用的log放大器,在没有PD信号输入的时候,因为log放大器输入端有直流偏置,它是不是应该输出一个直流电压?而不是浮空状态或高阻状态?
如果输出是一个直流电压,那么使用减法电路V1-V0得到的就是约为0V(考虑运放有失调),那么后级比较器一个管脚接减法电路输出,一个管脚接参考电压Vref,如果V1-V0差值大于参考电压Vref一定值,比较器输出高电平,则认为log放大器有交流信号输出,否则的话比较器输出低电平,表示log放大器没有交流信号输出。如果log放大器输出不存在浮空输出或高阻抗输出,那么加减法电路应该可以解决您的问题。