This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

单电源运放,求助TI专家

请问在单电源运放的应用中,从信号源处将信号的电位提升,和用电源分压1/2Vcc给运放偏置,有什么样的区别呢?

  • 这两个电路有什么不同呢?图1是用电阻对Vcc分压,然后加到同相端,反相端R2通过一个电容C2接地,此时输出端的直流电位和同相端相等,也就是此时直流电位没有被放大,没有放大的原因是什么呢?(是因为C2的存在,对于直流信号而言反相端相当于和地断路,也就是图1电路相当于一个射级跟随器,所以直流电位被原原本本的恢复出来,而对于交流信号而言,C2相当于短路,所以可以进行正常放大。请问这样理解对吗?) (0.3535Vrms相当于Vpp=1V)

    图2中是在信号源中加入了0.5V的直流偏置,在输出端直流信号和交流信号都被放大了3倍,(也就是直流为1.5V,交流为Vpp=3V),这个电路中此时R2是直接接地的,所以对直流和交流信号都能放大。那么在实际应用中偏置电压具体要怎么加呢?如果要是在反相端加偏置,应该怎么加呢?图1和图2的电路。它们的共模电压又为多少?

  • 你好,

    这两个电路有什么不同呢?图1是用电阻对Vcc分压,然后加到同相端,反相端R2通过一个电容C2接地,此时输出端的直流电位和同相端相等,也就是此时直流电位没有被放大,没有放大的原因是什么呢?(是因为C2的存在,对于直流信号而言反相端相当于和地断路,也就是图1电路相当于一个射级跟随器,所以直流电位被原原本本的恢复出来,而对于交流信号而言,C2相当于短路,所以可以进行正常放大。请问这样理解对吗?) (0.3535Vrms相当于Vpp=1V)

    这样理解是对的,C2的作用就是给交流提供通路同时隔直,但实际中需要注意C1在使用电解电容的时候会漏电,因而也会观察到一定的直流增益,解决办法是用无极性的电容,或者用两个电解电容背靠背连接。

    图2中是在信号源中加入了0.5V的直流偏置,在输出端直流信号和交流信号都被放大了3倍,(也就是直流为1.5V,交流为Vpp=3V),这个电路中此时R2是直接接地的,所以对直流和交流信号都能放大。那么在实际应用中偏置电压具体要怎么加呢?

    实际应用中,一般偏置电压为电源供电轨道的一半,这样做的目的是为了使放大器获得最大的动态范围。

    如果要是在反相端加偏置,应该怎么加呢?

    如果是反相端加偏置,通常是将电源电压的一半用跟随器缓冲后给到反相端,如果直接像正相端那样加,会影响反馈 参数。

    图1和图2的电路。它们的共模电压又为多少?

    共模电压是指两端都有的电压,或者是两边电压的一半,在同相放大时,是跟随输入信号变化而变化的,因而运放的共模抑制比对频率的分布,实际上对不同频率的输入信号造成的影响是不同的。

     

  • 1.具体的应用是什么?

    2.图1你的理解是对的,图二既可以放大直流,也可以放大交流,若想有一个共同的偏置,只需要将R2偏置在1/2电源电压处,而不是接地,信号源也以1/2电源电压处,就可以实现交直流同时放大。

  • 单电源运放加VCC/2偏置电压是为了获得一个虚地(扩大运放的放大范围,防止出现截止失真)。反相配置的时候请参考上图(输入电容是隔直作用的,请注意他的截止频率由R1,C2决定的)。