Other Parts Discussed in Thread: THS3202, LMH6552, VCA821
大家好,最近做高速(150MHz)小信号(幅度最小2mV)的放大,不知道使用差分运放好,还是用单端运放好,大家给点建议!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用差分吧,这样抗干扰能力强一点。注意走线要规范,最好再在信号线加上抗干扰元件
你所指的走线规范是差分线等长、等间距要求吗? 如果在差分链路中加入无源滤波器是否合适呢?
差分线等长、等间距是对的,同时要注意高速信号线的阻抗匹配,差分运放对输入也要求有阻抗匹配,具体可以看芯片的datasheet。可以加入无源滤波器。
通频带内,信号如果出现不平坦现象,是不是多半就是由于阻抗不匹配引起的呢?
噪声由第一级来
第一级使用低噪声的电源,例如高PSRR的LDO供电,最好加上一些无源的滤波措施,使用宽带低阻抗的去耦电路。
第一级最好参考评估板设计的PCB布线
第一级最好可以屏蔽
第一级接地需要通过50欧姆的电阻,而不是直接接地
谢谢
1、电源:使用的是传统稳压器LM7805(+5V)和LM7905(-5V),空载测时,纹波小于2mVpp。接入放大电路中时如http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/75090.aspx中的图形所示。
2、PCB layout:使用双面板,顶层为电源层(分两半,一半为正电源,另一半为负电源)及芯片信号走线;底层为地层。
请问这里的传统稳压器LM78XX会对电路的噪声影响很大吗?
你可以对噪声做频谱分析,看噪声来源于那个频段,不同频段的处理方法不同。
如果中高频噪声较大,那么选择高PSRR,特别是高频段有好的PSRR特性的LDO对整个电路有帮助。
还有就是可以通过计算来得到理论上的噪声(噪声谱与带宽的积分,然后等效到输入端),如果理论上噪声就很大了,那么优化电源的意义就小了。
谢谢