This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于这两个名词, 其实是讲的产用的工艺.
应该说, 最常见的是标准的双极工艺, 也就是 PNP 管和 NPN 管.
而 FET 是区别于双极型晶体管的工艺, (场效应晶体管).
介质隔离(DIFET)工艺利用薄氧化层来提供晶体管之间的隔离,于是使得制造高速晶体管进而生产高速放大器成为可能。
另外: BIFET 工艺使用离子注入,在同时包含标准的双极型器件的芯片上,制作高击穿电压的结型场效应晶体管(JFET),可以把这样一对JFET管用作运放的输入器件,通常是以牺牲失调电压、漂移、CMR 和噪声指标来获得其它一些性能。
JFET和DiFET的主要区别在于Vio和Iib的差异上,比如JFET的Vio要比DiFET的大,JFET的Vio在uV~mV之间恶,而DiFET的Vio一般为uV.并且DiFET的Iib也是最小的,在fA,或者pA级。
Kailyn Chen 说:JFET和DiFET的主要区别在于Vio和Iib的差异上,比如JFET的Vio要比DiFET的大,JFET的Vio在uV~mV之间恶,而DiFET的Vio一般为uV.并且DiFET的Iib也是最小的,在fA,或者pA级。
在输入输出阻抗方面呢
在设计运放外围电路的时候,主要参考datasheet上的哪些参数呢
做音频前级主要考虑噪声和失真两个参数
fet输入型的电流噪声几乎可以忽略 所以即使信号源内阻很大 或是你用了比较大的反馈电阻 都不会对放大器噪声性能有太大影响
bjt输入型的精密op一般电压噪声密度都会很低 低于fet型输入放大器 设计好了拥有更低的噪声性能
一般op资料里都有THD 对于音频当然越低越好 部分音频专用op也会标出对音质影响很大的IMD 也是越小越好
总体来说就是bjt输入级的op潜力很大 技术强的话可以调教的很好
而fet型op就是用起来方便 设计简单 而且现在的高性能fet型op的噪声性能也已经非常好
还有一点 bjt输入级op普遍要便宜一点
注意 直流特性对于音频的贡献几乎是没有 没必要花大价钱去买高精度op
Banana君 说:做音频前级主要考虑噪声和失真两个参数
fet输入型的电流噪声几乎可以忽略 所以即使信号源内阻很大 或是你用了比较大的反馈电阻 都不会对放大器噪声性能有太大影响
bjt输入型的精密op一般电压噪声密度都会很低 低于fet型输入放大器 设计好了拥有更低的噪声性能
一般op资料里都有THD 对于音频当然越低越好 部分音频专用op也会标出对音质影响很大的IMD 也是越小越好
总体来说就是bjt输入级的op潜力很大 技术强的话可以调教的很好
而fet型op就是用起来方便 设计简单 而且现在的高性能fet型op的噪声性能也已经非常好
还有一点 bjt输入级op普遍要便宜一点
注意 直流特性对于音频的贡献几乎是没有 没必要花大价钱去买高精度op
谢谢指点 这样我就明白许多了 :)